DUG_Micro-Modul Dimmer_WH-07

Kopplung von 2fach-Funkschaltern mit 2 Micro-Modul-Dimmern (Pucks)

Um den Funktaster mit dem Puck zu koppeln, müssen Sie den Funktaster und den Puck in den Kopplungsmodus schalten.
HINWEIS:

Der Kopplungsmodus ist etwa eine Minute lang aktiv.

  1. Drücken Sie die obere rechte Drucktaste am Funkschalter 5 Mal kurz hintereinander.

    Die Status-LED blinkt grün.

    WARNUNG
    GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG
    • Beachten Sie die Vorschriften für die Arbeit mit spannungsführenden Teilen.
    • Betätigen Sie die Gerätetaster nur mit isolierten Zusatzgeräten, die die Anforderungen der Norm EN 60900 erfüllen.
    Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
  2. Folgen Sie einer der Optionen, um einen Puck zu koppeln:

    • Drücken Sie mit einem Schraubendreher 5 Mal kurz hintereinander die S/R-Taste (Setup/Reset) am Puck.

      oder

    • Drücken Sie den mechanischen Drucktaster 5-mal kurz hintereinander.

    Die Status-LED blinkt grün auf der Puck-LED.

    HINWEIS: Wenn sich der Puck hinter dem mechanischen Drucktaster befindet, ist die Status-LED nicht sichtbar.

    Die an den Puck angeschlossene Last blinkt ein paar Mal. Die Status-LED am Funktaster und am Puck hört auf, grün zu blinken.

    WICHTIG: Prüfen Sie, ob die Kopplung erfolgreich war, bevor Sie mit dem linken Kanal fortfahren.
  3. Drücken Sie die obere linke Drucktaste am Funkschalter 5 Mal kurz hintereinander.

    Die Status-LED blinkt grün.

  4. Wiederholen Sie Schritt 2 mit dem zweiten Puck.

    Die mit dem Puck verbundene Leuchte blinkt einige Male. Die Status-LED am Funktaster und am Puck hört auf, grün zu blinken.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?