DUG_Power_Micromodule_WH-06

Oprettelse af et scenarie

Sådan oprettes et scenarie:
  1. På siden Hjem skal du trykke på > Scenarier > .
  2. Indtast navnet på scenariet (A).
  3. Tryk på Tilføj handlinger (B) for at vælge listen med enheder.
  4. Vælg de enheder (C), som du vil indstille en handling for, og tryk på Færdig.
  5. På siden Scenarie oprettelse skal du vælge en af følgende enheder (D) og indstille handlinger.
  6. Tryk på til/fra efter behov, og tryk på Indstil.
  7. Tryk på Gem, når alle betingelser er indstillet.
    Det gemte scenarie vises på fanen Scenarier.
    Du kan trykke på scenariet for at aktivere det.
TIP:
  • Hvis du vil se de oprettede scenarier på skærmen Hjem, skal du gå til Hjem > > Hjem-skærm > Scenarier. Aktivér omskifterknappen for at vise scenarier på Hjem-skærmen.

  • Du kan også omarrangere scenarierne ved at trykke på Redigér på fanen Scenarier på Hjem-skærmen eller ved at trykke på Automatisering > Scenarier > Omarranger.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?