DUG_Power_Micromodule_WH-06

Parring af enheden med Wiser-hubben

Par dit modul med Wiser Hub ved hjælp af Wiser Home-appen for at få adgang til og styre vandvarmer.
Sådan parres enheden:
  1. Tryk på Hjem-skærmen.
  2. Tryk på Enheder > > Apparater > Relæ puck .
    TIP: Du kan også navigere ved at trykke på Styring > > Apparater > Relæ puck.
    BEMÆRK: Den næste skærm viser tilslutningsprocessen for enheden.
  3. Tryk på Scan QR-kode, og lad Wiser Home-appen få adgang til dit kamera. Scan derefter QR-koden, der findes på enheden.
    BEMÆRK: Hvis du ikke kan finde den korrekte QR-kode, skal du trykke på Jeg kan ikke finde den korrekte QR-kode til at parre enheden manuelt og fortsætte til trin 4.

    Hvis QR-koden er forkert, vises en meddelelse Forkert QR-kode scannet. Tryk på Jeg kan ikke scanne QR-koden., og vælg en af følgende muligheder:

    • (A): Indtast Mac-adresse/EUI-64 og Installationskode, og tryk derefter på Tilslut. Appen kontrollerer, om Mac-adressen/EUI-64 og installationskoden er gyldig.

    • (B): Tryk på denne mulighed, hvis du ikke kan finde Mac-adressen/EUI-64 og installationskoden.

  4. Tryk på Næste, og følg en af mulighederne for at parre modulet baseret på din installation:
    • Tryk kortvarigt på indstillings-/nulstillingsknappen på modulet 3 gange.
    • Tryk kortvarigt på den mekaniske trykknap 3 gange.

      Lysdioden blinker først gult.

  5. Vent et par sekunder, indtil lysdioden lyser grønt.
    Enheden er tilsluttet.
  6. Tryk på Næste > , og vælg en enhedstype:
    • Vandvarmer: Fortsæt til trin 6.
    • Brugerdefineret: Du kan tilpasse den ønskede mærketype.
      • Vælg et ikon efter eget valg (A), og tryk på Gem (B).

  7. Tryk på for at indtaste navnet på enheden.
  8. Tryk på Næste, og tilordn enheden et nyt rum eller et eksisterende rum, og tryk på Indsend.
    VIGTIG: Den næste skærm viser siden Enhedsindstillinger, hvor du har mulighed for at konfigurere indstillingerne under parringsprocessen eller på et senere tidspunkt. Tryk på Send, hvis du vil konfigurere dem senere. Du kan finde flere oplysninger om enhedsindstillinger i afsnittet Konfiguration af enheden.
  9. Tryk på , og indtast en værdi for Nominel effekt.
    VIGTIG:
    • Den maksimale strøm, som apparatet, der styres af modulet, forbruger, kaldes Nominel effekt. Det er den maksimale effekt, som modulet kan klare.

    • Som standard er værdien 2000 W. Den nominelle effekt skal være mellem 0 og 3000 W.

    BEMÆRK: Værdien for den nominelle effekt bruges kun til fremtidige opdateringer i Wiser Home-appen.
  10. Tryk på Næste, og tilordn enheden til et nyt rum eller et eksisterende rum.
  11. Tryk på Indsend.

    Når du har parret enheden, vises en skærm med følgende muligheder:

    • + Tilføj ny enhed: Tryk for at fortsætte med at parre flere enheder.

    • Begynd at bruge din enhed: Tryk for at begynde at bruge den parrede enhed.

    BEMÆRK: Bekræftelsesskærmen vises kun, hvis du er logget på som Hjem-ejer.

    Nu kan du se den nyligt tilføjede enhed på fanen Styring under fanerne Alle og Rum.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?