DUG_Lastaktor_WH-06

Einen Moment erstellen

So erstellen Sie einen Moment:
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf > Momente > .
  2. Geben Sie den Namen des Moments ein (A).
  3. Tippen Sie auf Aktionen hinzufügen (B), um die Geräteliste auszuwählen.
  4. Wählen Sie die Geräte (C) aus, für die Sie eine Aktion einstellen möchten, und tippen Sie auf Fertig.
  5. Wählen Sie auf der Seite Moment-Einstellungen eines der folgenden Geräte aus (D) und legen Sie entsprechende Aktionen fest.
  6. Schalten Sie durch Tippen je nach Bedarf aus/ein und tippen Sie auf Einstellen.
  7. Wenn alle Bedingungen festgelegt sind, tippen Sie auf Speichern.
    Der gespeicherte Moment wird auf der Registerkarte Momente angezeigt.
    Sie können auf den Moment tippen, um ihn zu aktivieren.
TIPP:
  • Wenn Sie die erstellten Momente auf dem Startbildschirm sehen möchten, gehen Sie zu Start > > Startbildschirm > Momente. Aktivieren Sie die Umschalttaste, um die Momente auf dem Startbildschirm zu sehen.

  • Sie können die Momente auch durch Tippen auf Bearbeiten über die Registerkarte Momente auf dem Startbildschirm oder durch Tippen auf Automatisierung > Momente > Neu ordnen neu anordnen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?