DUG_Wiser Prise Intelligente_WH-10

Exemple d’automatisme

Dans l’exemple ci-dessous, si le mode Absence est activé en Journée, la prise s’éteint.
  1. Accédez à Automatismes > pour créer un automatisme.
  2. Pour ajouter une condition, appuyez sur Ajouter condition > Mode Absence > Mode Absence activé (A).
  3. Lisez les informations et cliquez sur OK.
  4. Pour régler l’heure, appuyez sur Quand > Ajouter un horaire > Période > Heure du jour > Enregistrer.
  5. Pour ajouter une action, appuyez sur Alors > Ajouter une action > Contrôler un appareil > Prise intelligente > Enregistrer.
    SUGGESTION: Vous pouvez activer/désactiver la prise.
  6. Lisez les informations et cliquez sur OK.
  7. Saisissez le nom de l’automatisme.
    SUGGESTION: Vous pouvez choisir l’image de couverture qui représente votre automatisme en appuyant sur .
  8. Appuyez sur Sauvegarder.
    Une fois l’automatisme sauvegardé, celui-ci est visible dans l’onglet Automatismes.
    NOTE: Vous pouvez activer ou désactiver les automatismes sauvegardés dans l’onglet Automatismes à l'aide de l’interrupteur à bascule .
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.