DUG_Détecteur de fumée CA_WH-02

Interconnexion d’appareils sans passerelle Wiser

Les alarmes de fumée (appareils) peuvent être connectées directement les unes aux autres via des connexions RF, même sans Passerelle Wiser réseau.

IMPORTANT: Tournez le commutateur marche/arrêt sur ALLUMÉ position sur tous les appareils.
  1. Identifiez un appareil et marquez-le comme Principal à l’aide d’une étiquette fournie. Les autres appareils sont considérés comme Secondaires.

  2. Appuyez brièvement sur le bouton Test/Silence de l’appareil principal 3 fois en 2 s.


    Le voyant de veille s’allume pendant 30 s lorsque l’appareil se trouve en mode d’appairage.

  3. Identifiez un appareil secondaire et appuyez brièvement sur le bouton Test/Silence 3 fois en 2 s.


    Le voyant de veille clignote 3 fois sur les appareils principal et secondaire, indiquant que la connexion RF a réussi. Ensuite, sur le Primaire, le voyant Standby s’allume à nouveau pendant 30 s

Répétez l’étape 3 sur tous les appareils secondaires.

NOTE: Pour quitter le mode d’appairage, appuyez brièvement (< 0,5 s) 3 fois sur le bouton Test/Silence de l’appareil principal. Le voyant de veille s’éteint, indiquant que l’appareil principal n’est pas en mode d’appairage.

IMPORTANT: Pour vous assurer que l’interconnexion est correcte, effectuez un test d’interconnexion sur tous les détecteurs de fumée avant et après l’installation. Voir test du ou des appareils interconnectés..

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?