DUG_Brandvarnare AC_WH-02

Skapa en automatisering

Med en automatisering kan du gruppera flera åtgärder tillsammans, aktiverade automatiskt eller vid schemalagda tidpunkter. Genom att använda Wiser Home-appen kan du skapa automatiseringar baserat på dina behov.
OBS: För att skapa och spara en automatisering måste minst ett villkor och en åtgärd läggas till.
  1. På startskärmen trycker du på .
  2. Gå till Automatisering > för att skapa en automatisering.
  3. Tryck på Om (A) och välj något av följande villkor som ska uppfyllas (B):
    • Alla villkor: Detta utlöser en åtgärd endast när alla villkor är uppfyllda.
    • Vilket villkor som helst: Detta utlöser en åtgärd när minst ett villkor är uppfyllt.
  4. Lägg till villkor genom att trycka på Lägg till villkor > Ändring av enhetens status > Brandvarnare och välj något av följande (C):
    • Brandvarnare – När enheten detekterar rök.
    • Temperaturlarm – När enheten detekterar temperaturökning.
    • Fjärrlarm – När enheten utlöses av en sammankopplad enhet.
    • Testa larm – När enheten är i testläge.
    • Hush-läge – När enheten är i Hush-läge.
    OBS: Högst 10 villkor kan läggas till.
    OBS: Om du vill ta bort ett villkor sveper du det åt vänster och trycker på (D).
  5. För att ställa in en specifik tid för din automatisering trycker du på När > Lägg till tid och väljer något av följande (E):
    • Specifik tid på dagen: Soluppgång, Solnedgång, Anpassad
    • Tidsperiod: Dagtid, Nattid, Anpassad
    OBS: Om du vill ta bort en specifik tid sveper du den åt vänster och trycker på .
  6. Lägg till en åtgärd genom att trycka på Sedan > Lägg till en åtgärd och välja något av följande (F):
    OBS: Högst 10 åtgärder kan läggas till.
    • Styr en enhet: Välj en enhet som du vill utlösa.
    • Skicka meddelande: Aktivera aviseringen för automatiseringen.
    • Aktivera ett scenario: Markera det scenario som du vill utlösa.
    • Vänta: Med det här alternativet kan du lägga till en fördröjning i en automatiseringssekvens. Du kan ställa in väntetiden i steg om 1 timme och 1 minut, upp till högst 24 timmar. Den här funktionen är användbar för åtgärder inom en automatisering.
    OBS: Om du vill ta bort en åtgärd sveper du åt vänster på åtgärden och trycker på (G).
  7. Ange automatiseringsnamnet (H) och tryck på Spara.

    Du kan välja den ikon från listan som bäst representerar din automatisering genom att trycka på .

    När automatiseringen har sparats visas den på fliken Automatiseringar. Använd (I) för att aktivera och inaktivera automatiseringen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?