DUG_Sensor för temperatur/luftfuktighet_WH-07

Ta bort enheten

Med Wiser Home-appen kan du ta bort sensorn från Wiser-systemet.
  1. På startskärmen trycker du på .
    OBS: Väck sensorn (tryck på funktionsknappen).
  2. Tryck på Enheter > Temperatur-/luftfuktighetsgivare > Radera (A).
    FÖRSLAG: Du kan dessutom ta bort sensorn från Wiser-systemet genom att trycka på fliken Kontroll Temperatur/fuktighetssensor > Enhetsinställningar > Radera (A).
  3. Läs bekräftelsemeddelandet och tryck på OK för att ta bort sensorn från Wiser-systemet på nästa skärm.
    OBS:
    • Om du tar bort sensorn återställs sensorn. Efter återställningen blinkar lysdioden gult vilket indikerar att sensorn är redo för parkoppling.

    • Om det uppstår problem vid parkoppling eller återställning av sensorn, se Återställa enheten.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?