DUG_Temperature/Humidity Sensor_WH-07

Eliminación del dispositivo

En la aplicación Wiser Home, puede eliminar un sensor del sistema Wiser.
  1. En la pantalla Inicio, toque .
    NOTA: Active el sensor (pulse la tecla de función).
  2. Toque Dispositivos > Sensor de temperatura/humedad > Eliminar (A).
    SUGERENCIA: Además, puede eliminar el sensor del sistema Wiser tocando la pestaña Control Sensor de temperatura/humedad > Ajustes del dispositivo > Eliminar (A).
  3. Lea el mensaje de confirmación y toque Aceptar para eliminar el sensor del sistema Wiser en la siguiente pantalla.
    NOTA:
    • Al eliminar el sensor, el sensor se restablecerá. Tras el restablecimiento, el LED parpadea en ámbar, lo que indica que el sensor está preparado para el emparejamiento.

    • Si se produce un problema durante el emparejamiento o el reinicio del sensor, consulte la sección Reinicio del dispositivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?