DUG_Sensor för temperatur/luftfuktighet_WH-06

Parkoppla enheten med Wiser-hubb

Med Wiser Home-appen kan du parkoppla sensorn med Wiser-hubben.
  1. På startskärmen trycker du på .
  2. Tryck på Enheter > >Klimat > Temperatur-/luftfuktighetsgivare.
    FÖRSLAG: Du kan också navigera genom att trycka på Kontroll > > Klimat > Temperatur-/luftfuktighetsgivare.
  3. Tryck på Skanna QR-kod och ge Wiser Home-appen åtkomst till din kamera. Skanna sedan QR-koden som finns på enheten.
    OBS: Om du inte kan hitta rätt QR-kod trycker du på Jag kan inte hitta rätt QR-kod för att parkoppla enheten manuellt och går vidare till steg 4.

    Om QR-koden är fel visas meddelandet Felaktig QR-kod skannad. Tryck på Jag kan inte skanna QR-koden och välj ett av följande alternativ:

    • (A): Ange Mac-adress/EUI-64 och Installationskod och tryck sedan på Anslut. Appen verifierar om Mac-adressen/EUI-64 och installationskoden är giltiga.

    • (B): Tryck på det här alternativet om du inte kan hitta Mac-adressen/EUI-64 och installationskoden.

  4. Tryck på Nästa, tryck kort på funktionsknappen 3 gånger och se till att lysdioden blinkar bärnstensfärgat.

    Vänta några sekunder tills lysdioden blir grön och appen bekräftar att sensorn är ansluten.
  5. Se till att det första batterilocket är ordentligt fäst och installera sedan sensorn på basplattan. Mer information finns i installationsanvisningarna.
  6. Tryck på för att ange sensorns namn.
    OBS: Om du har installerat följande uppvärmningsenhet från Wiser i ditt hem fortsätter du till steg 8 om du vill använda temperatur-/luftfuktighetssensorn för temperaturkontroll tillsammans med denna enhet, annars fortsätter du till steg 9.
    • Wiser 16A relä för temperaturreglering

    • Wiser radiatortermostat

    • Wiser anslutningskit för golvvärme

  7. Slå på växlingsreglaget om du vill använda temperatur-/luftfuktighetssensorn för att mäta rumstemperatur tillsammans med termostaterna.
    FÖRSLAG: Om det aktiveras kombineras data från dina enheter för att visa den mest exakta rumstemperaturen och optimera uppvärmningsstyrningen.
  8. Tryck på Nästa och tilldela sensorn till ett nytt rum eller ett befintligt rum och tryck på Skicka.
    VIKTIG: Nästa skärm visar sidan Enhetsinställningar, där du kan konfigurera inställningarna under parkopplingsprocessen eller vid ett senare tillfälle. Om du föredrar att konfigurera det senare trycker du på Skicka. Mer information om enhetsinställningar finns i avsnittet Konfigurera enheten.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?