DUG_Sensor för temperatur/luftfuktighet_WH-07

Om enheten

Wiser temperatur och luftfuktighetssensor (nedan kallad sensor) kombinerar två sensorer i en enhet. Sensorn mäter temperatur och luftfuktighet i den miljö där sensorn är installerad. När sensorn är ansluten till Wiser-hubben rapporterar den temperatur- och luftfuktighetsdata till Wiser-hubben.

Sensorn utlöser andra Wiser-enheter (t.ex. att aktivera en luftkonditionering om temperaturen är hög eller att slå på en luftavfuktare om fuktigheten är hög) genom en automatisering.

Sensorns egenskaper:

  • Upptäck temperaturen och luftfuktigheten i omgivningen och överför informationen till Wiser-hubben.

  • Skickar statusinformation om batterinivå och offlineenhet till Wiser-hubben.

Manöverelement

  1. Statuslysdiod

  2. Funktionsnyckel

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?