DUG_Window/Door Sensor_WH-06

Gerätebenachrichtigung einstellen

Mit der Wiser Home App können Sie die Sensorbenachrichtigung aktivieren oder deaktivieren.
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. RegisterkarteGeräte > Fenster-/Türsensor > Bei Statusänderungen benachrichtigen (A), um den Umschalter für die Sensorbenachrichtigung zu aktivieren oder zu deaktivieren.
    VORSCHLAG: Darüber hinaus können Sie den Schalter für die Sensorbenachrichtigung aktivieren oder deaktivieren, indem Sie auf der Registerkarte „Kontrolle“ auf Fenster-/Türsensor > Geräteeinstellungen > Benachrichtigen Sie mich über Statusänderungen (A) tippen.
    HINWEIS:
    • Der Schalter für die Sensorbenachrichtigung (A) ist standardmäßig AUS.

    • Über die Automatisierung erstellte Benachrichtigungen werden als separate Benachrichtigungen behandelt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?