DUG_Window/Door Sensor_WH-06

Eine Automatisierung erstellen

Eine Automatisierung ermöglicht es Ihnen, mehrere Aktionen zu gruppieren, die normalerweise zusammen durchgeführt werden, automatisch oder zu geplanten Zeiten ausgelöst werden. Mithilfe der Wisen App können Sie Automatisierungen auf der Grundlage Ihrer Anforderungen erstellen.
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Gehen Sie zu Automation > , um eine Automatisierung zu erstellen.
    HINWEIS: Es können maximal 10 Automatisierungen hinzugefügt werden.
  3. Tippen Sie auf Wenn (A) und wählen Sie eine der folgenden Bedingungen (B):
    • Alle Bedingungen: Dies löst nur dann eine Aktion aus, wenn alle Bedingungen erfüllt sind.
    • Beliebige Bedingung: Dies löst eine Aktion aus, wenn mindestens eine Bedingung erfüllt ist.
  4. Tippen Sie auf Bedingungen hinzufügen und wählen Sie eine der folgenden Optionen (C):
    • Änderung des Gerätestatus: Wählen Sie ein Gerät, das die Automatisierung aktivieren soll.
    • Abwesenheitsmodus: Abwesenheitsmodus aktivieren/deaktivieren, um eine Aktion auszulösen.
      VORSCHLAG: Der Abwesenheitsmodus kann auch als Auslöser zum Ausschalten der Beleuchtung, zum Dimmer oder Schließen der Jalousie verwendet werden usw. Weitere Informationen zum Abwesend-Betrieb finden Sie im Systemhandbuch.
  5. Abzweig Änderung des Gerätestatus > Fenstersensor oder Türsensor und tippen Sie auf (D), um den Status einzustellen:
    • Geöffnet: wenn das Fenster/die Tür geöffnet ist.
    • geschlossen: wenn das Fenster/die Tür geschlossen ist.
    HINWEIS:
    • Im Betriebsmodus „Fenster“ zeigt die Registerkarte „Steuerung“ einen Fenstersensor an. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Auswahl des Betriebsmodus.

    • Im Betriebsmodus „Tür“ zeigt die Registerkarte „Steuerung“ einen Türsensor an. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Auswahl des Betriebsmodus.

  6. Tippen Sie auf Einstellung.
  7. Um eine bestimmte Zeit für Ihre Automatisierung festzulegen, tippen Sie auf Wann > Zeit hinzufügen und wählen Sie eine der folgenden Optionen (E):
    • Bestimmte Tageszeit: Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Benutzerdefiniert
    • Zeitraum: Tag, Nacht, Zeit, Benutzerdefiniert
    HINWEIS:
    • Es können maximal 10 Einträge hinzugefügt werden.

    • Um eine bestimmte Zeit zu entfernen, wischen Sie nach links und tippen Sie auf .

  8. Um eine Aktion hinzuzufügen, tippen Sie auf Dann > Aktion hinzufügen und wählen Sie eine der folgenden Optionen (F):
    • Ein Gerät steuern: Wählen Sie ein Gerät, das Sie auslösen möchten.
    • Benachrichtigung senden: Aktivieren Sie die Benachrichtigung für die Automatisierung.
    • Einen Moment aktivieren: Wählen Sie den Moment aus, den Sie auslösen möchten.
    • Warten: Mit dieser Option können Sie eine Verzögerung in einer Automatisierungssequenz hinzufügen. Sie können die Wartezeit in Schritten von 1 Stunde und 1 Minute bis zu maximal 24 Stunden einstellen. Diese Funktion ist nützlich, um Aktionen innerhalb einer Automatisierung zu verzögern.
    HINWEIS:
    • Es können maximal 10 Aktionen hinzugefügt werden.

    • Um eine Aktion zu entfernen, wischen Sie sie links von der Aktion ab und tippen Sie dann auf .

  9. Geben Sie den Automatisierungsnamen (G) ein.

    Sie können das Miniaturbild auswählen, das Ihrer Automatisierung entspricht, indem Sie auf tippen.

  10. Tippen Sie auf Speichern.
    Nachdem die Automatisierung gespeichert wurde, wird sie auf der Registerkarte Automatisierung angezeigt.
    Verwendung des (H) Sie können die Automatisierung aktivieren und deaktivieren.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?