DUG_Window/Door Sensor_WH-06

LED-Anzeigen

Verbindungsaufbau

Benutzeraktion

LED-Anzeige

Status

Drücken Sie die Funktionstaste 3 Mal

Die LED blinkt einmal pro Sekunde orange.

Der Kopplungsmodus ist 30 Sekunden lang aktiv. Wenn die Kopplung abgeschlossen ist, leuchtet die LED einige Zeit grün, bevor sie sich ausschaltet.

Zurücksetzen

Benutzeraktion

LED-Anzeige

Status

Drücken Sie die Funktionstaste 3 Mal und halten Sie sie einmal > 10 s lang gedrückt.

Nach 10 s beginnt die LED rot zu blinken.

Der Sensor ist im Zurücksetzungsmodus. Er wird nach 10 Sekunden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Der Sensor startet dann neu, und die LED beginnt grün zu blinken, bevor sie sich ausschaltet.

Batteriestand

LED-Anzeige

Status

Die LED blinkt einmal pro Minute orange.

Die Batterie ist schwach (< 10 %), ersetzen Sie die Batterie.

HINWEIS: In der App wird eine Benachrichtigung angezeigt.

Gerät identifizieren

LED-Anzeige

Status

LED blinkt grün.

 Der Sensor ist mit dem Wiser Hub verbunden.

HINWEIS: Diese Funktion wird von der App initiiert, um den Sensor zu identifizieren.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?