DUG_Window/Door Sensor_WH-06

Über das Gerät

Der Wiser Fenster-/Türsensor (im Folgenden Sensor) besteht aus zwei separaten Teilen: einem Primär- und einem Sekundärelement. Das Primärelement enthält den Sensorschaltkreis, der das Sekundärelement erkennt. Das Sekundärelement ist ein Magnet.

Wenn der Sensor mit dem Wiser Hub verbunden ist und das Fenster bzw. die Tür geöffnet oder geschlossen wird, meldet der Sensor die Änderung direkt über den Wiser Hub an die App.

Merkmale des Sensors:

  • Erkennt, wenn ein Fenster oder eine Tür geöffnet oder geschlossen ist, und übermittelt die Informationen an den Wiser Hub.

  • Sendet Informationen zum Batteriestand und zum Offline-Sensorstatus an den Wiser Hub.

Bedienelemente

  1. Primärelement (Sensorschaltkreis)

  2. Sekundärelement (Magnetschalter)

  3. Status-LED

  4. Funktionstaste

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?