46010-523-01

Fusibles primarios del TAC

Esta sección es para aplicaciones en interiores y exteriores. El acceso frontal al compartimiento de fusibles siempre está disponible para ambas aplicaciones.

Para facilitar la instalación y la extracción de los fusibles, además de la cubierta frontal, deben retirarse las siguientes cubiertas:

  • Conexión delantera y trasera para interiores: cubierta lateral.

  • Para exteriores: cubierta trasera.

Todas las secciones del PremSet se envían por separado. Para unir y anclar las secciones de envío, consulte la “Sección 7: Instalación del tablero de fuerza” en el boletín de instrucciones n.º 46010-519 (Tablero de fuerza en media tensión PremSetTM) y 46010-521 (Manual de instrucciones complementario del Tablero de fuerza en media tensión para exteriores).

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO
  • Consulte las declaraciones de peligro y recomendaciones en el boletín de instrucciones 46010-519, Tablero de fuerza en media tensión PremSet (versión ANSI / UL), antes de usar este manual.
  • Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad eléctrica establecidas por su Compañía. Consulte las normas NFPA 70E, NOM-029-STPS-2011 o CSA Z462.
  • Solo el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo.
  • Realice esta tarea solo después de haber leído y comprendido todas las instrucciones de este boletín.
  • Desconecte todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo en el equipo o dentro de él.
  • Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
  • Antes de realizar inspecciones visuales, pruebas o tareas de mantenimiento en este equipo, desconecte todas las fuentes de alimentación eléctrica. Suponga que todos los circuitos están vivos hasta que hayan sido completamente desenergizados, probados y etiquetados. Preste especial atención al diseño del sistema de alimentación. Tome en consideración todas las fuentes de alimentación, incluyendo la posibilidad de retroalimentación.
  • Siga siempre los procedimientos de bloqueo/etiquetado según los requisitos de la OSHA.
  • Inspeccione minuciosamente su área de trabajo y retire todas las herramientas y los objetos que hayan quedado dentro del equipo.
  • Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de volver a energizar el equipo.
  • Todas las instrucciones de este boletín están escritas asumiendo que el cliente ha tomado estas medidas antes de realizar el mantenimiento o las pruebas.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.
AVISO
Protección del transformador no adecuada
No sustituya ningún otro fusible.
El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.

Instalación del fusible

  1. Revise los diagramas del ensamble para asegurarse de que las secciones de envío estén ensambladas en el orden correcto. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.

  2. Los fusibles se envían como kit en un embalaje separado. Localice los fusibles y confirme que los valores nominales coincidan con las especificaciones del pedido.

  3. Use siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo. Use siempre equipo de protección personal adecuado para el riesgo al manipular los fusibles.

  4. Para la primera instalación:

    1. Para instalar el fusible para aplicaciones de interiores, acceda al compartimento de fusibles desde el frente y el lateral. Retire los paneles delantero y lateral como se muestra en las figuras a continuación.

      Paneles delantero y lateral

      A: 7 HM 6x20 + roldanas CS

      B: 3 HM 6x20 + roldanas CS + tuercas con brida ranurada

      A: Funda aislante (una por fase)

      B: Fusibles primarios

      C: Barreras aislantes

      D: Transformador de alimentación de control

      NOTA: Al retirar la barrera metálica delantera, se retiran los herrajes de fijación de la conexión a tierra principal.
    2. Para instalar el fusible para aplicaciones de exteriores, acceda al compartimento de fusibles desde la parte trasera y el lateral. Retire los paneles delantero y trasero, como se muestra en las figuras a continuación.

      Paneles delantero y trasero

    3. Corte los sujetadores de cables que sujetan temporalmente la funda en su lugar. Abra la funda y quítela del portafusibles superior, luego empuje la funda hacia abajo con cuidado. Tenga en cuenta que el cable primario del TAC pasa a través de la funda aislada en el portafusibles inferior, por lo que debe mover la funda con cuidado, como se muestra en la figura a continuación. Siga este procedimiento para ambos fusibles.

      Extracción de la funda

    4. Usando equipo de protección personal, tome el fusible cerca del clip del fusible y jale suavemente mientras gira el fusible para ayudar a colocarlo en el portafusibles. Inserte los fusibles, un extremo a la vez, en los clips de fusibles.

      Fusible dentro del portafusibles

  5. Mueva con cuidado la funda y colóquela de modo que cubra el cuerpo del fusible y el portafusibles. Estas fundas están diseñadas para cerrarse con sujetadores de cable. Asegúrese de que todos los sujetadores de cables estén instalados en cada orificio provisto para cerrar los espacios entre los bordes de la funda.

  6. PELIGRO
    PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO
    • Asegúrese de que todos los fusibles y las fundas y barreras rojas estén instaladas correctamente.
    • Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar el equipo.
    El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

    Vuelva a colocar todas las cubiertas, las puertas y los paneles laterales que retiró en los pasos anteriores. Asegúrese de que la conexión a tierra esté instalada y ajustada correctamente como se muestra:

    Extracción de cubiertas, puertas y paneles laterales

  7. Para conocer los detalles de conexión y acoplamiento, consulte el boletín de instrucciones y pida los diagramas del equipo que se conectará.

  8. Para conocer las instrucciones de puesta en servicio civil y de instalación del tablero de fuerza, consulte el boletín de instrucciones 46010-519 y el manual de instrucciones 46010-521.

Reemplazo del fusible

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO
  • Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
  • Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
  • Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar el equipo.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.
  1. Revise los diagramas del ensamble para asegurarse de que las secciones de envío estén ensambladas en el orden correcto.

  2. Los fusibles se envían como kit en un embalaje separado. Localice los fusibles y confirme que los valores nominales coincidan con las especificaciones del pedido.

  3. Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo. Use siempre equipo de protección personal adecuado para el riesgo al manipular los fusibles.

  4. Para las unidades instaladas en las que deben reemplazarse fusibles:

    1. Para instalar el fusible para aplicaciones de interiores, acceda al compartimento de fusibles desde el frente y el lateral. Retire los paneles delantero y lateral como se muestra en las figuras.

      NOTA: Al quitar la barrera de metal frontal, se retiran los herrajes de fijación de la conexión a tierra principal como se muestra en la figura
    2. Para instalar el fusible para aplicaciones de exteriores, acceda al compartimento de fusibles desde la parte trasera y el lateral. Retire los paneles delantero y trasero, como se muestra en las figuras.

    3. Corte todos los sujetadores de cables que sujetan temporalmente la funda en su lugar. Abra la funda y quítela del portafusibles superior, luego empuje la funda hacia abajo con cuidado. Tenga en cuenta que el cable primario del TAC pasa a través de la funda aislada en el portafusibles inferior, por lo que debe mover la funda con cuidado, como se muestra en la figura. Siga este procedimiento para ambos fusibles.

    4. Usando equipo de protección personal, tome el fusible cerca del clip del fusible y jale suavemente mientras gira el fusible para ayudar a colocarlo en el portafusibles. Inserte los fusibles de un extremo a la vez en los clips de fusibles como se muestra en la figura.

      Para evitar disparos involuntarios, reemplace siempre todos los fusibles, incluso si solo uno se ha fundido.

  5. Mueva con cuidado la funda y colóquela de modo que cubra el cuerpo del fusible y el portafusibles. Estas fundas están diseñadas para cerrarse con sujetadores de cable. Asegúrese de que todos los sujetadores de cables estén instalados en cada orificio provisto para cerrar los espacios entre los bordes de la funda.

  6. PELIGRO
    PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO
    • Asegúrese de que todos los fusibles y las fundas y barreras rojas estén instaladas correctamente.
    • Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar el equipo.
    El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

    Vuelva a colocar todas las cubiertas, las puertas y los paneles laterales que quitó en los pasos anteriores. Asegúrese de que la conexión a tierra esté instalada correctamente como se muestra en la figura.

  7. Para conocer los detalles de conexión y acoplamiento, consulte el boletín de instrucciones y pida los diagramas del equipo que se conectará.

  8. Para conocer las instrucciones de puesta en servicio civil y de instalación del tablero de fuerza, consulte el boletín de instrucciones 46010-519 y el manual de instrucciones 46010-521.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?