46010-523-01

Fusibles primaires du TAC

Cette section concerne les applications intérieures et extérieures. L’accès par l’avant au compartiment des fusibles est toujours disponible pour les deux types d’application.

Pour faciliter l’installation et le retrait des fusibles, il est nécessaire de retirer les couvercles suivants en plus du couvercle avant :

  • Connexion intérieure avant et arrière – couvercle latéral.

  • Extérieur – Couvercle arrière.

Toutes les sections PremSet sont expédiées séparément. Pour la jonction et l’ancrage des sections d’expédition, voir la Section 7, « Installation de l’appareillage de commutation », dans les manuels d’utilisation nº 46010-519 (Appareillage de commutation moyenne tension PremSetMD) et nº 46010-521 (Appareillage de commutation moyenne tension pour usage à l’extérieur, manuel d’instructions supplémentaire).

DANGER
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ARC ÉLECTRIQUE
  • Se reporter aux mentions de danger et aux recommandations des directives d’utilisation 46010-519, PremSet Medium Voltage Switchgear (ANSI/UL Version) (« Appareillage de commutation moyenne tension PremSet, version ANSI/UL ») avant d’utiliser ce manuel.
  • Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et observer les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, NOM-029-STPS-2011 ou CAN/CSAZ462.
  • Seule une personne qualifiée doit effectuer l’installation et l’entretien de cet appareil.
  • N’entreprendre ce travail qu’après avoir lu et compris toutes les explications dans ces directives.
  • Couper toutes les alimentations à cet appareil avant d’y travailler.
  • Toujours utiliser un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour s'assurer que l’alimentation est coupée.
  • Avant d’effectuer des inspections visuelles, des essais ou des procédures d’entretien sur cet appareil, déconnecter toutes les sources d’alimentation. Supposer que tous les circuits sont sous tension tant qu’ils n’ont pas été complètement mis hors tension, vérifiés, mis à la terre et étiquetés. Faire particulièrement attention à l’agencement du système d’alimentation. Considérer toutes les sources d’alimentation, y compris la possibilité de rétro-alimentation.
  • Toujours respecter toutes les procédures d’interverrouillage et d’étiquetage selon la réglementation OSHA.
  • Inspecter soigneusement la zone de travail et enlever tous les outils et objets laissés à l’intérieur de l’appareil.
  • Replacer tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l’appareil sous tension.
  • Les explications données dans ces directives supposent que le client a pris ces mesures avant d’effectuer un entretien ou des essais.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
AVIS
Protection inadéquate du transformateur
Ne pas substituer d’autres fusibles.
Le fait de ne pas suivre ces instructions peut endommager l'équipement.

Installation du fusible

  1. Se reporter aux plans de montage pour assembler les sections d’expédition dans le bon ordre. Toujours utiliser un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour s'assurer que l’alimentation est coupée.

  2. Les fusibles sont expédiés sous forme de kit dans un berceau séparé. Localiser les fusibles et vérifier que les valeurs nominales correspondent aux spécifications de la commande.

  3. Toujours utiliser un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour vérifier que l’alimentation est coupée. Toujours porter un équipement de protection individuelle adapté au risque lors de toute manipulation des fusibles.

  4. Pour la première installation :

    1. Pour installer le fusible pour une application intérieure, accéder au compartiment des fusibles par l’avant et le côté. Retirer les panneaux avant et latéraux comme indiqué dans les figures ci-dessous.

      Panneaux avant et latéraux

      A : 7 rondelles HM6x20 + CS

      B : 3 rondelles HM6x20 + CS + écrous à épaulement rainurés

      A : Gaines d’isolation (une par phase)

      B : Fusibles primaires

      C : Barrières d’isolation

      D : Transformateur d’alimentation de contrôle

      REMARQUE: Lors du retrait de la barrière métallique avant, la quincaillerie de fixation du raccordement de m.à.l.t. principal est retirée.
    2. Pour installer le fusible pour une application extérieure, accéder au compartiment des fusibles par l’avant et l’arrière. Retirer les panneaux avant et arrière comme indiqué dans les figures ci-dessous.

      Panneaux avant et arrière

    3. Couper les attache-fils qui maintiennent temporairement la gaine en place. Ouvrir la gaine et le déplacer du porte-fusible supérieur, puis pousser délicatement la gaine vers le bas. Noter que le câble primaire du TAC passe par la gaine isolée au niveau du porte-fusible inférieur. Il faut donc déplacer la gaine avec précaution comme indiqué dans la figure ci-dessous. Suivre cette procédure pour les deux fusibles.

      Démontage de la gaine

    4. Muni de l’équipement de protection individuelle adéquat, saisir le fusible près du clip du fusible et tirer doucement tout en faisant tourner le fusible pour le faire entrer dans le porte-fusible. Insérer les fusibles, une extrémité à la fois, dans les clips à fusible.

      Fusible dans le porte-fusible

  5. Déplacer délicatement la gaine et la positionner de manière à ce qu’elle recouvre le corps du fusible et du porte-fusible. Ces gaines sont conçues pour être fermées par des attache-fils. Tous les attache-fils doivent être insérés dans chaque trou prévu pour fermer les espaces entre les bords de la gaine.

  6. DANGER
    RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ARC ÉLECTRIQUE
    • Vérifier que tous les fusibles et les barrières sont correctement installés.
    • Replacer tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre sous tension.
    Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

    Remettre en place tous les couvercles, portes et panneaux latéraux retirés lors des étapes précédentes. Vérifier que le raccordement de m.à.l.t. est installé et serré correctement comme indiqué :

    Retrait des couvercles, portes et panneaux latéraux

  7. Pour les détails du raccordement et du couplage, se reporter au manuel d’utilisation et aux plans d’ordre de l’appareil à raccorder.

  8. Pour les directives relatives à la mise en service civile et à l’installation des appareillages, suivre les directives d’utilisation 46010-519 et le manuel d’utilisation 46010-521.

Remplacement du fusible

DANGER
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ARC ÉLECTRIQUE
  • Couper toutes les alimentations à cet équipement avant d’y travailler.
  • Toujours utiliser un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour s'assurer que l’alimentation est coupée.
  • Replacer tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre sous tension.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
  1. Se reporter aux plans de montage pour assembler les sections d’expédition dans le bon ordre.

  2. Les fusibles sont expédiés sous forme de kit dans un berceau séparé. Localiser les fusibles et vérifier que les valeurs nominales correspondent aux spécifications de la commande.

  3. Utiliser toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour vérifier que l’alimentation est coupée. Porter toujours un équipement de protection individuelle adapté au risque lors de toute manipulation des fusibles.

  4. Pour les unités installées dont les fusibles doivent être remplacés :

    1. Pour installer le fusible pour une application intérieure, accéder au compartiment des fusibles par l’avant et le côté. Retirer les panneaux avant et latéraux comme indiqué dans les figures.

      REMARQUE: Lors du retrait de la barrière métallique avant, la quincaillerie de fixation du raccordement de m.à.l.t. principal est retirée, comme indiqué dans la figure.
    2. Pour installer le fusible pour une application extérieure, accéder au compartiment des fusibles par l’avant et l’arrière. Retirer les panneaux avant et arrière comme indiqué dans les figures.

    3. Couper tous les attache-fils qui maintiennent temporairement la gaine en place. Ouvrir la gaine et le déplacer du porte-fusible supérieur, puis pousser délicatement la gaine vers le bas. Noter que le câble primaire du TAC passe par la gaine isolée au niveau du porte-fusible inférieur. Il faut donc déplacer la gaine avec précaution comme indiqué dans la figure. Suivre cette procédure pour les deux fusibles.

    4. Muni de l’équipement de protection individuelle adéquat, saisir le fusible près du clip du fusible et tirer doucement tout en faisant tourner le fusible pour le faire entrer dans le porte-fusible. Insérer les fusibles, une extrémité à la fois, dans les clips à fusible comme indiqué dans la figure.

      Pour éviter les déclenchements intempestifs, remplacer toujours tous les fusibles, même si un seul a grillé.

  5. Déplacer délicatement la gaine et la positionner de manière à ce qu’ell recouvre le corps du fusible et du porte-fusible. Ces gaines sont conçues pour être fermées par des attache-fils. Tous les attache-fils doivent être insérés dans chaque trou prévu pour fermer les espaces entre les bords de la gaine.

  6. DANGER
    RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ARC ÉLECTRIQUE
    • Vérifier que tous les fusibles et les barrières sont correctement installés.
    • Replacer tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre sous tension.
    Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

    Remettre en place tous les couvercles, portes et panneaux latéraux retirés lors des étapes précédentes. Vérifier que le raccordement de m.à.l.t. est installé correctement comme indiqué dans la figure.

  7. Pour les détails du raccordement et du couplage, se reporter au manuel d’utilisation et aux plans d’ordre de l’appareil à raccorder.

  8. Pour les directives relatives à la mise en service civile et à l’installation des appareillages, suivre les directives d’utilisation 46010-519 et le manuel d’utilisation 46010-521.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?