46010-523-01

Pruebas y activación

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO
  • Consulte las declaraciones de peligro y recomendaciones en el boletín de instrucciones 46010-519, Tablero de fuerza en media tensión PremSet (versión ANSI / UL), antes de usar este manual.
  • Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad eléctrica establecidas por su Compañía. Consulte las normas NFPA 70E, NOM-029-STPS-2011 o CSA Z462.
  • Solo el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo.
  • Realice esta tarea solo después de haber leído y comprendido todas las instrucciones de este boletín.
  • Desconecte todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo en el equipo o dentro de él.
  • Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
  • Antes de realizar inspecciones visuales, pruebas o tareas de mantenimiento en este equipo, desconecte todas las fuentes de alimentación eléctrica. Suponga que todos los circuitos están vivos hasta que hayan sido completamente desenergizados, probados y etiquetados. Preste especial atención al diseño del sistema de alimentación. Tome en consideración todas las fuentes de alimentación, incluyendo la posibilidad de retroalimentación.
  • Siga siempre los procedimientos de bloqueo/etiquetado según los requisitos de la OSHA.
  • Inspeccione minuciosamente su área de trabajo y retire todas las herramientas y los objetos que hayan quedado dentro del equipo.
  • Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de volver a energizar el equipo.
  • Todas las instrucciones de este boletín están escritas asumiendo que el cliente ha tomado estas medidas antes de realizar el mantenimiento o las pruebas.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

Después de haber instalado y conectado la alineación de tablero de fuerza PremSetTM al equipo aguas abajo, se debe realizar una verificación final antes de ponerlo en servicio.

  1. Desconecte toda la alimentación principal y de control que suministre al equipo.

  2. Examine todos los cables de control para asegurarse de que no se hayan dañado o aflojado.

  3. Después de quitar los fusibles del TAC, siga los pasos descritos en "Prueba de Hi-Pot" en la sección "Puesta en servicio del tablero de distribución" del boletín de instrucciones n.º 46010-519 (Tablero de fuerza en media tensión PremSet™). Una vez finalizada la prueba, siga las instrucciones para reemplazar los fusibles.

  4. Realice una verificación de carga de los circuitos de control. Realice pruebas de continuidad y aislamiento de los componentes del tablero de fuerza para asegurar la instalación adecuada de todos los componentes primarios.
  5. Quite la alimentación de prueba o la tensión de prueba y cualquier cable de prueba utilizado en el paso anterior.

  6. Aspire todos los compartimentos. Retire todas las piezas sueltas, las herramientas, los elementos de construcción diversos y la basura.

  7. Verifique que todas las botas de aislamiento estén instalados.

  8. Reemplace todas las cubiertas de las barras principales y cualquier otra barrera o cubierta que se haya quitado durante la instalación.

Para la energización y la realización de las pruebas, consulte las secciones “Pruebas eléctricas”, “Prueba de rigidez dieléctrica” y “Puesta en servicio del equipo de MT, prueba de resistencia de los contactos” en la sección “Puesta en servicio del tablero de fuerza” del boletín de instrucciones n.º 46010-519 (Tablero de fuerza en media tensión PremSet™).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?