46010-523-01

Instalación

Antes de seguir las instrucciones de instalación para esta sección, consulte las siguientes secciones en el boletín de instrucciones n.º 46010-519 (Tablero de fuerza en media tensión PremSetTM) y 46010-521 (Manual de instrucciones complementario del Tablero de fuerza en media tensión para exteriores).

Asegúrese de que los controles ambientales (termostato, humidostato, etc.) estén configurados para mitigar la condensación, incluidos los momentos en que el equipo se carga ligeramente (como almacenamiento, cargas aguas abajo desenergizadas, etc.). Consulte al ingeniero a cargo para conocer la configuración de control ambiental adecuada.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?