46010-523-01

Installation

Avant de suivre les instructions d’installation de cette section, consulter les sections suivantes des directives d’utilisation nº 46010-519 (Appareillage de commutation moyenne tension PremSetMD) et nº 46010-521 (Appareillage de commutation moyenne tension pour usage à l’extérieur, manuel d’instructions supplémentaire).

Les dispositifs de contrôle environnemental (thermostat, hygrostat, etc.) sont réglés pour atténuer la condensation, y compris pendant les périodes où l’équipement est peu chargé (entreposage, charges en aval hors tension, etc.). Consulter l’ingénieur en charge du projet pour connaître le réglage approprié du dispositif de contrôle environnemental.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?