80043-712-06

Introduction

Ces directives décrivent la procédure d’installation des panneaux de distribution à disjoncteurs NQ Square D™ et des centres de charge QONQ. Ces panneaux de distribution et centres de charge sont homologués par Underwriters Laboratories (cULus) et compatibles avec les disjoncteurs de dérivation QO™ et QOB.

REMARQUE: Pour obtenir une assistance technique sur l’installation de ce panneau de distribution, contactez le centre d’informations à la clientèle de Schneider Electric au 1-888-778-2733 (É.-U.).
REMARQUE: Reportez-vous aux étiquettes apposées sur l’appareil pour les informations de sécurité et les caractéristiques nominales. Des étiquettes d’équipement supplémentaires sont fournies avec ce document.

Mesures de sécurité

DANGER
Risque d’électrocution, d’explosion ou d’arc électrique
  • Porter un équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié et observer les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, NOM-029-STPS ou CSA Z462, ou un équivalent local de la norme.
  • Seul un personnel qualifié doit effectuer l’installation et l’entretien de cet équipement.
  • Couper toute alimentation électrique à cet équipement avant de travailler dessus.
  • Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour vous assurer que l’alimentation est coupée.
  • Il est impératif de lire et de comprendre entièrement ces directives d’utilisation ainsi que les normes NEMA PB 1.1 incluses avant de procéder à l’installation, à l’utilisation et à l’entretien de cet équipement.
  • Les codes locaux varient mais sont adoptés et appliqués pour assurer des installations électriques sécuritaires. Il peut être nécessaire d’obtenir un permis pour exécuter des travaux sur des circuits électriques et certains codes peuvent exiger que le travail électrique accompli soit inspecté.
  • Remettez en place tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l’équipement sous tension.
  • Évitez que les peintures, les solvants ou les vaporisateurs à base de pétrole ne viennent en contact avec les pièces non métalliques de ce produit.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment des composés de nickel, reconnus par l’État de la Californie comme étant cancérigène, et du bisphénol A (BPA), reconnu par l’État de la Californie comme pouvant causer des malformations congénitales ou d’autres troubles de l’appareil reproducteur. Pour plus d’informations, consulter www.P65Warnings.ca.gov.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?