80043-866-01

Instalación de las etiquetas para la aplicación en el interruptor automático principal NF de 400/600 A

Despegue el papel de las etiquetas y adhiéralas a las cubiertas de los frentes.

Etiqueta del interruptor automático principal
Etiqueta de desconexión de servicio (sustituye a la etiqueta del interruptor automático principal cuando el tablero es la entrada de servicio)
Placa de características del interruptor automático principal (no incluida en este kit)
Etiqueta sísmica
Etiqueta de advertencia
Etiqueta de peligro
Placa de características (no incluida en este kit)
Etiqueta de cableado y par de apriete
Etiqueta de kit (no incluida en este kit)
Diagrama de conexión (no incluido en este kit)
NOTA: Coloque las etiquetas según la orientación de la alimentación superior o inferior.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?