80043-866-01

Instalación de las etiquetas para la aplicación en el interruptor automático de subalimentación de 400 A

Despegue el papel de las etiquetas y adhiéralas a las cubiertas de los frentes.

Etiqueta sísmica
Etiqueta de advertencia
Etiqueta de peligro
Placa de características (no incluida en este kit)
Etiqueta de cableado y par de apriete
Etiqueta de kit (no incluida en este kit)
Diagrama de conexión (no incluido en este kit)
NOTA: Coloque las etiquetas según la orientación de la alimentación superior o inferior.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?