Instalación del ensamble del frente muerto del interruptor automático principal
PELIGRO |
|---|
|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
arco eléctrico
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones
graves.
|
-
Extraiga del ensamble de frente muerto las tapas de la línea y del extremo de carga. Deseche los tornillos de montaje de 10-32 x 7/16 in y las tapas del frente muerto.
-
Instale la cubierta del frente de carga y utilice los dos tornillos de montaje de 10-32 x 7/16 in suministrados en el kit.
NOTA: Coloque la tapa del frente muerto del extremo de carga y la tapa del interruptor automático de derivación según la orientación de alimentación superior o inferior. -
Monte la tapa del frente muerto del interruptor automático con la extensión del frente muerto incluida en el kit e instálela en el ensamble del frente muerto con los nuevos tornillos de ensamble de 10-32 x 7/16 in, también incluidos en el kit. Instale el escudo del interruptor automático presionando contra la tapa del frente muerto del interruptor automático e insértelo a presión en su lugar.
PELIGRO