80043-868-01

Instalación de las etiquetas para la aplicación en el interruptor automático de subalimentación de 600 A

Despegue el protector de las etiquetas y péguelas en las tapas de los frentes muertos.

Etiqueta sísmica
Etiqueta de advertencia
Etiqueta de peligro
Placa de nombre (no incluida en este kit)
Etiqueta de cableado y par de apriete
Etiqueta de kit (no incluida en este kit)
Diagrama de conexión (no incluido en este kit)
NOTA: Coloque las etiquetas según la orientación de la alimentación superior o inferior.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?