80043-868-01

Installation des étiquettes pour une application du disjoncteur secondaire de 600 A

Décoller la pellicule de l’étiquette et coller les étiquettes sur les protections de la face hors tension.

Étiquette sismique
Étiquette d’avertissement
Étiquette de danger
Plaque signalétique (non incluse dans ce kit)
Étiquette de câblage et de couple
Étiquette du kit (non incluse dans ce kit)
Schéma de raccordement (non inclus dans ce kit)
REMARQUE: Placer les étiquettes en fonction de l’orientation de l’alimentation (par le haut ou par le bas).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?