80043-868-01

Instalar el interruptor automático de subalimentación NF de interior dentro del gabinete

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas después de instalar este kit y antes de encender el equipo.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.
  1. Instale el interior en el gabinete como se indica en la Guía del usuario de tableros de distribución NF/NFOM (documento número 80043-741) mencionada en la sección “Montaje de interior para gabinetes de la marca Square D”.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?