Installation
DANGER |
|---|
|
Risque d’électrocution, d’explosion
ou d’éclair d’arc
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
|
Installation du contrôleur à distance
Pour installer le boîtier :
-
Déterminer l’emplacement approprié en fonction des distances maximum de câblage de communication indiquées dans les directives d’installation Installation des contrôleurs Powerlink NF3500G4 (nº de document 63249-420-374), Tableau 7 : Communication . Placer l’unité à une hauteur de 50 à 65 pouces du sol, au niveau de la ligne centrale du module de commande.
-
Retirer les vis ¼-20 × 1,00 po pour retirer la garniture avant du coffret (Retrait de la garniture avant). Conserver les quatre vis pour une utilisation ultérieure.
-
Retirer les vis 10-32 × 0,470 po afin de retirer l’ensemble de l’écran isolant (Retrait de l’ensemble de l’écran isolant). Conserver les quatre vis pour une utilisation ultérieure.
-
En utilisant les quatre bossages et les trous prépercés à l’arrière du coffret comme guides (Emplacement des bossages de montage et Espacement des bossages de montage), installer le coffret.
REMARQUE: Quincaillerie de montage non incluse. -
Installer des manchons de conduit conformes à la norme UL 514B pour les boîtiers de sortie et les raccords. Les emplacements approuvés sont marqués à l’intérieur des parois du coffret (voir Indicateurs des emplacements de conduit et Emplacements de conduit sur la paroi latérale gauche et Emplacements de conduit sur la paroi latérale droite, la paroi d’extrémité supérieure et la paroi d’extrémité inférieure). Tous les points compris entre les marques X, ± 1,50 po (38,1 mm) par rapport à ligne centrale, constituent des emplacements acceptables. La quasi-totalité de la surface des parois d’extrémité supérieure et inférieure, ainsi que de la paroi latérale droite, est disponible pour le conduit (Emplacements de conduit sur la paroi latérale droite, la paroi d’extrémité supérieure et la paroi d’extrémité inférieure). La paroi latérale gauche comporte deux surfaces plus petites, l’une en haut et l’autre en bas, disponibles pour les conduits (Emplacements de conduit sur la paroi latérale gauche). Tirer les câbles de classe 1 (câblage d’alimentation) et de classe 2 (câblage de communication et câblage d’entrée) dans le coffret.
REMARQUE: Veiller à ne pas endommager les composants internes pendant l’installation. Éliminer la limaille à l’aide d’un aspirateur avant d’installer les manchons de conduit.
DANGER |
|---|
|
Risque d’électrocution, d’explosion
ou d’éclair d’arc
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
|
Connexion du bloc d’alimentation
Le bloc d’alimentation Powerlink G3 fournit la tension nécessaire au fonctionnement du contrôleur à distance. L’alimentation primaire est fournie par le raccordement de l’unité d’alimentation à une source de courant alternatif distante. Deux voyants sur l’unité d’alimentation sont étiquetés CL1 et CL2. Le voyant CL1 représente l’alimentation de classe 1 fournie aux barres-bus de commande. Le voyant CL2 représente l’alimentation de classe 2 fournie au contrôleur et aux appareils qui y sont connectés. Pour plus d’informations, voir Bloc d’alimentation pour les systèmes Powerlink (nº de document 63249-402-200).
L’unité d’alimentation du contrôleur à distance est montée sous le contrôleur Powerlink dans le boîtier. Pour effectuer les connexions :
-
Utiliser un dispositif de détection de tension de valeur nominale appropriée pour vérifier que l’alimentation est coupée au panneau de distribution auquel le contrôleur à distance est connecté.
-
Conformément au NEC* ou au CCE*, connecter le fil d’alimentation primaire rouge à une source de tension appropriée.
-
Conformément au NEC ou au CCE, connecter le fil de neutre blanc de l’unité d’alimentation au neutre de l’alimentation.
-
Conformément au NEC ou au CCE, connecter la mise à la terre de service, le fil de mise à la terre de l’équipement ou les deux, selon ce qu’exige le code électrique local. Serrer chaque connexion à la valeur spécifiée sur l’étiquette Couple de serrage de la mise à la terre apposée sur le coffret. Une barre de mise à la terre est prévue à cet effet.
Connexions du câblage de communication Ethernet et du câblage d’entrée
Pour plus d’informations, voir Installation des contrôleurs Powerlink NF3500G4 (nº de document 63249-420-374) mentionné dans les sections Câblage d’entrée et Câblage des communications.
Réinstallation de l’ensemble de l’écran isolant
Réinstaller l’ensemble de l’écran isolant à l’aide des vis conservées lors de son retrait; voir (Réinstallation de l’ensemble de l’écran isolant).
Réinstallation de la garniture avant
Réinstaller la garniture avant à l’aide des vis conservées lors de son retrait; voir (Réinstallation de la garniture avant).
Fonctionnement
Une fois que toutes les connexions ont été établies et que tous les couvercles sont en place :
-
Mettre le contrôleur à distance sous tension en mettant en position de marche le disjoncteur du bloc d’alimentation.
-
Vérifier que le bloc d’alimentation est correctement installée. Si les voyants CL1 et CL2 sont allumés (Voyants de l’unité d’alimentation), alors l’unité d’alimentation est correctement connectée.
-
Vérifier que le contrôleur est correctement installé. Si l’écran à cristaux liquides du contrôleur affiche des informations, alors le contrôleur fonctionne (Écran à cristaux liquides du contrôleur).
Configuration des entrées et de la zone
Pour plus d’informations, se reporter au document NF3500G4 (nº de document 63249-420-409) mentionné dans la section Configuration des entrées et de la zone.
DANGER