80043-870-01

Mesures de sécurité

DANGER
Risque d’électrocution, d’explosion ou d’éclair d’arc
  • Portez un équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, CSA Z462 ou NOM-029-STPS.
  • Seul un personnel qualifié doit effectuer l’installation et l’entretien de cet appareil.
  • Coupez toutes les alimentations à cet appareil avant d’y travailler.
  • Utilisez toujours un dispositif de détection de tension avec une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l’alimentation est coupée.
  • Replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l’appareil sous tension.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment des composés de nickel, reconnus par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer et du bisphénol A (BPA), reconnu par l’État de Californie comme pouvant causer des anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction. Pour plus d’informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.

Contenu du kit

Contrôleur à distance pour systèmes Powerlink G4

Documentation fournie avec le contrôleur à distance pour systèmes Powerlink G4

(1) 80043-870-01 Livret d’installation du contrôleur à distance pour systèmes Powerlink G4
(2) 63249-402-200 Livret d’instruction sur le bloc d’alimentation électrique à utiliser avec les systèmes Powerlink
(3) 63249-420-374 Livret d’installation des contrôleurs Powerlink NF3500G4
(4) 63249-420-409 Livret d’utilisation et de configuration du contrôleur NF3500G4
(5) 80030-488-03

Norme ANSI/NEMA PB 1.1

Outils nécessaires

  • Tournevis Robertson® (à tête carrée) nº 2

  • Tournevis à tête plate

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?