Introduction
Ces directives expliquent comment installer le contrôleur à distance Powerlink™ G4 permettant de contrôler le fonctionnement d’un système Powerlink G4. Voir Numéros des pièces du contrôleur à distance dans l’Annexe pour les tensions système du contrôleur et les numéros de pièce.
Le contrôleur à distance et le bloc d’alimentation sont montés en usine dans un boîtier NEMA type 1.
Le contrôleur Powerlink G4 utilise des disjoncteurs commandés à distance pour contrôler jusqu’à 168 circuits de dérivation. Les signaux de commande extérieurs proviennent d’entrées à contacts secs, du programmateur interne ou de commandes reçues via le réseau de communication. Les dispositifs de contrôle types comprennent les interrupteurs muraux à bouton-poussoir basse tension, les détecteurs de présence, les contrôleurs à cellule photoélectrique et les systèmes de sécurité et de gestion de bâtiment. Voir Spécifications techniques dans l’Annexe pour les spécifications de contrôleur.
Pour plus d’informations sur l’installation et l’utilisation des contrôleurs Powerlink G4, se reporter aux directives d’utilisation du contrôleur Powerlink G4 correspondant. Voir Manuels d’utilisation Powerlink dans l’Annexe.