80043-870-01

Precauciones de seguridad

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o falla de arco
  • Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad para trabajos eléctricos. Consulte las normas NFPA 70E, CSA Z462 o NOM-029-STPS.
  • Solamente el personal especializado en electricidad deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
  • Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
  • Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar el apagado del equipo.
  • Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de encender este equipo.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a químicos incluyendo compuestos de níquel, que son conocidos por el Estado de California como causantes de cáncer, y Bisfenol A (BPA), que es conocido por el Estado de California como causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Contenido del kit

Controlador de montaje remoto para sistemas G4 Powerlink

Ensamble de bolsa del Controlador de montaje remoto para sistemas G4 Powerlink

(1) 80043-870-01 Folleto de instalación del Controlador de montaje remoto para sistemas G4 Powerlink
(2) 63249-402-200 Folleto de instrucciones de la fuente de alimentación para usar con los sistemas Powerlink
(3) 63249-420-374 Folleto de instalación de los controladores Powerlink NF3500G4
(4) 63249-420-409 Folleto de instrucciones de configuración y funcionamiento del controlador NF3500G4
(5) 80030-488-03

ANSI/NEMA PB 1.1

Herramientas necesarias

  • Destornillador Robertson® n.º 2 de cabeza cuadrada

  • Destornillador de ranura

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?