80210–100–12

Montaje de kits de cubierta de junta con clasificación NEMA 2

NOTA: Al realizar este procedimiento, deberá seguir las instrucciones del Boletín de instrucciones para el tablero de distribución JYT1078000, FlexSeT™, Unión de las secciones de envío - Tableros de distribución de interiores.

NOTA: Una vez que las secciones estén unidas, verifique que la junta del techo esté comprimida (figura 3). Apriete los herrajes de 5/16 pulg a 12–13 N•m (140–160 lb-pulg).

Junta comprimida

Volver a instalar las cubiertas

Para volver a ensamblar las cubiertas:

  1. Inserte las cubiertas posteriores en ángulo para evitar la interferencia con la bisagra del techo (figura 4).

  2. Instale sin apretar los cuatro tornillos de 1/4-20 de la cubierta. No los apriete.

  3. Asegúrese de que la cubierta posterior esté orientada con la junta en la bisagra superior.

  4. Una vez que ambas cubiertas estén colocadas, apriete bien todos los tornillos.

Instalación de la cubierta posterior

Volver a instalar las cubiertas superiores

Para volver a ensamblar las cubiertas superiores:

Al volver a instalar las cubiertas superiores, reutilice los ocho conjuntos de roldanas recubiertas de caucho y los tornillos que había retirado anteriormente.

NOTA: Estas instrucciones también sirven para los tornillos utilizados para las Secciones de entrada de servicio (FLEXCANSERVICE).

Volver a instalar las cubiertas superiores

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?