Personal calificado
Solo las personas debidamente formadas que conozcan y comprendan el contenido de esta guía y el resto de la documentación relacionada con el producto están autorizadas a trabajar en y con este producto.
La persona cualificada debe ser capaz de detectar los posibles peligros que puedan surgir de la modificación de los valores de los parámetros y, en general, de los equipos mecánicos, eléctricos o electrónicos. La persona cualificada debe estar familiarizada con las normas, disposiciones y reglamentos de prevención de accidentes laborales, que debe observar al diseñar y aplicar el sistema.
El uso y la aplicación de la información contenida en esta guía requiere experiencia en el diseño y la programación de sistemas de control automatizados. Solo usted, el usuario, el constructor de la máquina o el integrador, puede conocer todas las condiciones y factores presentes durante la instalación, la puesta en marcha, el funcionamiento y el mantenimiento de la máquina o el proceso y, por lo tanto, puede determinar la automatización y los equipos asociados, así como los correspondientes dispositivos de seguridad y enclavamiento que pueden utilizarse de forma eficaz y adecuada.
Al seleccionar el equipo de automatización y control (y cualquier otro equipo o software relacionado) para una aplicación concreta, también debe tener en cuenta las normas y/o reglamentos locales, regionales o nacionales aplicables.
Preste especial atención a la información de seguridad, los requisitos eléctricos y las normas que se aplican a su máquina o proceso en el uso de este equipo.