80210–100–12

Inspección de kits de cubierta con clasificación NEMA 2

Inspeccione las piezas para la colocación de la junta (figura 1). En la figura 2, se muestran ejemplos de juntas dañadas.

NOTA: Conserve los herrajes para usarlos de nuevo.

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA O DESTELLO POR ARCO ELÉCTRICO
El daño en la junta puede causar una falla de arco. Reemplace la junta dañada.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

Cubiertas con juntas

Ejemplo de juntas dañadas

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?