80210–100–12

Nota de validez

Este boletín de instrucciones es válido para los Kits de cubiertas con junta con clasificación NEMA 2 de Square D únicamente en la región de América del Norte.

Para conocer la conformidad de los productos con directivas medioambientales como RoHS, REACH, PEP y EOLI, visite www.se.com/green-premium.

Para conocer las características técnicas de los módulos físicos descritos en este boletín, visite www.se.com.

Las características técnicas presentadas en este boletín deben ser las mismas que aparecen en línea. Podemos revisar y modificar el contenido con el tiempo para mejorar la claridad y la precisión. Si ve una diferencia entre la información contenida en este boletín y la información en línea, utilice la información en línea.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?