BQT43203

Installation des disjoncteurs de dérivation

  1. Mettre le disjoncteur en position OFF.

  2. Installer le blindage de montage de disjoncteur correspondant; l’encliqueter côté cosses.

  3. Desserrer la vis moletée pour faire glisser le support de verrouillage dans le moraillon du cadenas et serrer la vis moletée pour fixer correctement le disjoncteur.

    AVIS
    COMPATIBILITÉ DU BLINDAGE DE MONTAGE DE DISJONCTEUR IP2X
    • Le blindage de la cosse de disjoncteur doit être installé du côté charge du disjoncteur pour assurer que le blindage de montage de disjoncteur s’enclenche correctement.
    • Installer le cadenas fixe ON/OFF sur le disjoncteur pour assurer la fixation correcte du blindage de montage de disjoncteur
    • Se reporter au tableau du contenu du kit pour plus d’informations.
    Le fait de ne pas suivre ces instructions peut endommager l'équipement.

  4. Avant l’installation du disjoncteur, tous les espaces inutilisés doivent être comblés par des plaques de remplissage IP2X. Retirer les plaques de remplissage IP2X de l’intérieur dans lequel le disjoncteur va être installé.

  5. Si nécessaire, réarranger les plaques de remplissage IP2X et les prolongateurs de remplissage.

  6. Positionner le disjoncteur avec le blindage de montage installé. Aligner les ergots du blindage de montage dans les ouvertures de verrouillage, en guidant le disjoncteur et le support de montage dans les fentes de la plaque de montage.

    REMARQUE: La référence du disjoncteur PowerPacT H doit inclure le suffixe Y068 (support de montage à châssis J). Si ce n’est pas le cas, le support de montage I-Line doit être remplacé par le kit HJBSW.

  7. Retirer la quantité de volets correspondante à l’avant du disjoncteur à installer. Conserver les volets pour utilisation ultérieure.

    DANGER
    Risque d’électrocution, d’explosion ou d’éclair d’arc
    • Ne pas retirer le disjoncteur de la plaque de montage lorsque les volets sont retirés.
    Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
  8. Insérer un tournevis dans le trou rectangulaire du support de montage du disjoncteur et dans la fente pour tournevis de la plaque de montage. Encliqueter le disjoncteur I-Line fermement sur la pile de barre-bus et aligner la vis de fixation avec le trou de montage de 7/32 po (5,6 mm) sur la plaque.

  9. Resserrer la vis de fixation soigneusement pour que le disjoncteur I-Line ne bouge pas.

  10. Retirer le blindage de montage de disjoncteur en desserrant la vis moletée pour faire glisser le support de verrouillage hors du moraillon du cadenas.

  11. Détacher le blindage du côté des cosses du disjoncteur.

  12. Finaliser le câblage côté charge sur le disjoncteur. Vérifier que tous les raccordements sont bien serrés. Respecter les indications sur le disjoncteur relatives à la section du fil et au couple de serrage. S’assurer que le blindage de la cosse du disjoncteur est en place.

    REMARQUE: Se reporter aux directives d’installation des Couvercles de terminaisons pour disjoncteurs à boîtier moulé pour l’installation des câbles à travers les blindages des cosses côté charge.

    AVIS
    RISQUE DE CHALEUR EXCESSIVE EN RAISON DE RACCORDEMENTS MAL SERRÉS
    • Vérifier que tous les raccordements sont bien serrés.
    • Se reporter à l’étiquette du panneau de distribution indiquant les couples de serrage avant de serrer les raccordements.
    Le fait de ne pas suivre ces instructions peut endommager l'équipement.
  13. Réinstaller la devanture hors tension.

    DANGER
    Risque d’électrocution, d’explosion ou d’éclair d’arc
    • Avant de mettre le panneau de distribution sous tension, tous les espaces inutilisés doivent être comblés avec des plaques de remplissage IP2X et des prolongateurs de remplissage.
    • Replacer les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l’appareil sous tension.
    Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?