BQT43203

Instalación del interruptor automático de circuito de derivación

  1. Desactive el interruptor automático.

  2. Instale el blindaje de montaje del interruptor automático correspondiente y encájelo en el lado de las zapatas.

  3. Afloje el tornillo mariposa para deslizar el soporte de bloqueo en el cerrojo del candado, luego apriete el tornillo mariposa para fijar correctamente al interruptor automático.

    AVISO
    COMPATIBILIDAD DEL BLINDAJE DE MONTAJE DEL INTERRUPTOR AUTOMÁTICO IP2X
    • El blindaje de zapata del interruptor automático debe instalarse en el lado de carga del interruptor automático para asegurarse de que el blindaje de montaje del interruptor automático encaje correctamente en su lugar.
    • Instale el candado fijo ON/OFF en el interruptor automático para asegurar una fijación adecuada del blindaje de montaje del interruptor automático.
    • Consulte la tabla de contenido del kit para obtener más detalles.
    El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.

  4. Antes de instalar el interruptor automático, todos los espacios no utilizados deben rellenarse con placas de relleno IP2X. Quite las placas de relleno IP2X del interior donde se instalará el interruptor automático.

  5. Reorganice las placas de relleno IP2X y las placas de extensión si es necesario.

  6. Coloque el interruptor automático con el blindaje de montaje instalado. Alinee las lengüetas del blindaje de montaje en las aberturas de enclavamiento, guiando el interruptor automático y el soporte de montaje del interruptor automático hacia las ranuras en la bandeja de montaje.

    NOTA: La referencia del interruptor automático PowerPacT H debe incluir el sufijo Y068 (soporte de montaje del marco J). De lo contrario, el soporte de montaje I-Line deberá reemplazarse por el kit HJBSW.

  7. Quite la cantidad correspondiente de obturadores al frente del interruptor automático que se está instalando. Conserve los obturadores para uso futuro.

    PELIGRO
    peligro de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
    • No quite el interruptor automático de la bandeja de montaje cuando los obturadores estén desmontados.
    El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.
  8. Pase un destornillador a través del orificio rectangular en el soporte de montaje del interruptor automático y en la ranura del destornillador en la bandeja de montaje. Introduzca el interruptor automático firmemente en la pila de barras de distribución y alinee el tornillo de retención con el orificio de montaje de 5.6 mm (7/32 pulg) en la bandeja.

  9. Apriete firmemente el tornillo de sujeción para ayudar a evitar que el interruptor automático se mueva.

  10. Quite el blindaje de montaje del interruptor automático aflojando el tornillo mariposa para deslizar el soporte de bloqueo fuera del cerrojo del candado.

  11. Desenganche el blindaje del lado de las zapatas del interruptor automático.

  12. Finalice el cableado del lado de carga en el interruptor automático. Asegúrese de que todas las conexiones estén bien apretadas. Siga las marcas del interruptor automático para conocer el tamaño del cable y el valor de par de apriete. Asegúrese de que el blindaje de la zapata del interruptor automático esté en su lugar.

    NOTA: Boletín de instrucciones de referencia Instrucciones de instalación de las cubiertas de terminación para los interruptores automáticos en caja moldeada para instalar cables a través de los blindajes de zapatas del lado de carga.

    AVISO
    PELIGRO DE CALOR EXCESIVO DEBIDO A CONEXIONES FLOJAS
    • Asegúrese de que todas las conexiones estén bien apretadas.
    • Antes de apretar las conexiones, consulte la etiqueta de información sobre el par de apriete del tablero.
    El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.
  13. Vuelva a instalar el frente muerto.

    PELIGRO
    peligro de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
    • Antes de energizar el tablero, todos los espacios no utilizados deben cubrirse con placas de relleno IP2X y placas de extensión.
    • Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.
    El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?