BQT43203

Retrait d’un disjoncteur de dérivation

  1. Coupez (OFF) toutes les alimentations de cet équipement avant d’y travailler. Si des travaux sous tension sont nécessaires, suivez toutes les méthodes de travail sécuritaires de l’OSHA et de la norme NFPA 70E pour les travaux électriques sous tension. Mettre hors tension (OFF) le disjoncteur à retirer.

  2. Exécuter la procédure Retrait de l’ensemble de devanture hors tension.

  3. Retirer le câblage du disjoncteur.

  4. Installer le blindage de montage de disjoncteur correspondant; l’encliqueter côté cosses.

  5. Desserrer la vis moletée pour faire glisser le support de verrouillage dans le moraillon du cadenas et serrer la vis moletée pour fixer correctement le disjoncteur.

  6. Desserrer les vis de fixation du support de montage du disjoncteur jusqu’à ce que les vis soient complètement retirées du trou de montage de 5,6 mm (7/32 po) dans la plaque de montage.

  7. Insérer un tournevis dans le trou rectangulaire du support de montage du disjoncteur et dans la fente pour tournevis de la plaque de montage. Désencliqueter le disjoncteur de la pile de barre-bus jusqu’à ce qu’il s’arrête à l’arrière de l’emplacement.

  8. Installer la quantité de volets correspondante devant le disjoncteur.

    REMARQUE: Utiliser le volet réf. BQT12864. D’autres volets sont disponibles dans le kit réf. ILSSKIP2X.

    DANGER
    Risque d’électrocution, d’explosion ou d’éclair d’arc
    • Ne pas retirer le disjoncteur de la plaque de montage lorsque les volets sont retirés.
    Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
  9. Soulever le disjoncteur hors des barres-bus.

  10. Retirer le blindage de montage de disjoncteur en desserrant la vis moletée pour faire glisser le support de verrouillage hors du moraillon du cadenas.

  11. Détacher le blindage du côté des cosses du disjoncteur.

  12. Installer les plaques de remplissage et prolongateurs de remplissage IP2X si nécessaire, à l’endroit où le disjoncteur a été retiré.

    REMARQUE:

    Tous les espaces inutilisés doivent être comblés par des plaques de remplissage IP2X et des prolongateurs de remplissage sur le côté large du panneau. Réarranger les plaques de remplissage IP2X si nécessaire.

  13. Fixer les plaques de remplissage IP2X sur la devanture hors tension. Conformément aux directives d’utilisation Panneaux de distribution et de commutation I-Line – Installation du prolongateur de remplissage

  14. Réinstaller la devanture hors tension.

  15. Fermer et fixer la garniture avant en tournant les huit loquets d’un quart de tour.

  16. Mettre sous tension (ON) toutes les alimentations de cet équipement.

    REMARQUE: Les disjoncteurs I-Line sont fournis avec un composé pour joints appliqué par le fabricant sur les connecteurs à fiches. Le composé ne doit pas être retiré, car il contribue à la performance globale de la connexion. Chaque fois qu’un disjoncteur I-Line est retiré et réinstallé, le composé pour joints doit être appliqué de nouveau. Un récipient contenant deux onces de ce composé spécialement conçu pour les connecteurs à fiches I-Line est disponible à la vente (nº de catalogue PJC7201).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?