BQT43203

Extracción de un interruptor automático de derivación

  1. Apague (OFF) todo el suministro de energía de este equipo antes de trabajar en el equipo o dentro de él. Si fuera necesario realizar un trabajo mientras el equipo está energizado, siga todas las prácticas de trabajo seguro de la OSHA y NFPA 70E para el trabajo con equipos eléctricos energizados. Apague el interruptor automático que se quitará.

  2. Realice el procedimiento de Extracción del ensamble del frente muerto.

  3. Quite el cableado del interruptor automático.

  4. Instale el blindaje de montaje del interruptor automático correspondiente y encaje a presión en el lado de las zapatas.

  5. Afloje el tornillo mariposa para deslizar el soporte de bloqueo en el cerrojo del candado y apriete el tornillo mariposa para una fijación adecuada al interruptor automático.

  6. Afloje los tornillos de retención en el soporte de montaje del interruptor automático hasta que los tornillos se quiten completamente de los orificios de montaje de 5.6 mm (7/32 pulg) en la bandeja de montaje.

  7. Pase el destornillador a través del orificio rectangular en el soporte de montaje del interruptor automático y en la ranura del destornillador en la bandeja de montaje. Introduzca el interruptor automático lejos de la pila de la barra de distribución hasta que se detenga en la parte posterior de la ranura.

  8. Instale la cantidad correspondiente de obturadores al frente del interruptor automático.

    NOTA: Utilice la pieza de obturador n.º BQT12864. Hay más obturadores disponibles en el kit n.º ILSSKIP2X.

    PELIGRO
    peligro de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
    • No quite el interruptor automático de la bandeja de montaje cuando los obturadores estén desmontados.
    El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.
  9. Levante el interruptor automático lejos de las barras de distribución.

  10. Quite el blindaje de montaje del interruptor automático aflojando el tornillo mariposa para deslizar el soporte de bloqueo fuera del cerrojo del candado.

  11. Desenganche el blindaje del lado de las zapatas del interruptor.

  12. Instale las placas de relleno IP2X y las placas de extensión si es necesario, donde se quitó el interruptor automático.

    NOTA:

    Todos los espacios no utilizados deben cubrirse con placas de relleno IP2X y placas de extensión en el lado ancho del panel, reorganice las placas de relleno IP2X si es necesario.

  13. Asegure las extensiones de la placa de relleno IP2X en el frente muerto. Según el Boletín de instrucciones Instrucciones de instalación de placa de extensión de tableros y tableros de distribución I-Line

  14. Vuelva a instalar el frente muerto.

  15. Cierre y asegure el frente extraíble girando los ocho seguros de cuarto de vuelta.

  16. Encienda (ON) todas las fuentes de alimentación del equipo.

    NOTA: Los interruptores automáticos I-Line se suministran con compuesto para juntas aplicado de fábrica en los conectores enchufables. El compuesto no debe quitarse porque contribuye al rendimiento general de la conexión. Siempre que se quite y se vuelva a instalar un interruptor automático I-Line, el compuesto para juntas debe volver a aplicarse. Se encuentra disponible para la compra un contenedor de dos onzas de compuesto especialmente formulado para conectores enchufables I-Line (número de catálogo PJC7201).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?