DOCA0096ZH-03

锁定断路器

直接旋转手柄的锁定选件

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
当断路器手柄锁定在(O) OFF,在设备上工作之前,始终使用额定值正确的电压感应设备确认电源已关闭。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

直接旋转手柄提供具有以下功能的锁定选件:

  • 如果在安装时激活了门联锁装置,则防止门打开

  • 防止旋转手柄被操作

手柄可以锁定在 O (OFF)I (ON) 位置。

无需其他设置,即可将手柄锁定在 O (OFF) 位置。

在将手柄锁定在 I (ON) 位置之前,必须先拆下旋转手柄总成,然后更改手柄的物理设置。这通常在安装时执行。有关如何设置手柄以便能够锁定在 I (ON) 位置的信息,请参见相关说明书

注: 将旋转手柄锁定到 I (ON) 位置并不会禁用断路器。如果检测到电气故障,断路器仍会脱扣。旋转手柄在解锁后会移动到 Trip 位置。

锁定位置

锁定方式

锁具特性

锁具图

O (OFF)

标准挂锁

最多 3 个挂锁(不提供)
直径:4–8 mm (3/16–5/16 in.)

I (ON)O (OFF)

在安装期间修改了旋转手柄之后挂锁

最多 3 个挂锁(不提供)
直径:4–8 mm (3/16–5/16 in.)

将挂锁插入手柄中

步骤

操作

注释

1

在手柄处于 O (OFF)I (ON) 位置时,如图所示旋转旋钮,直到手柄中的插槽打开。

2

将挂锁插入插槽中。

使门联锁装置超驰

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
只有具备相应资质的电气人员才能执行门联锁装置超驰处理。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

如果门与断路器之间的联锁装置在安装时激活,您就只能在断路器处于分闸状态并且旋转手柄位于 O (OFF) 位置时打开门。

当旋转手柄位于 I (ON) 位置或 Trip 位置时,门联锁装置将阻止您打开门。如要打开门,必须将手柄转到 O (OFF) 位置。

在特殊情况下,在旋转手柄位于 I (ON) 位置或 Trip 位置时,具备相应资质的电气人员可以根据以下步骤打开门:

步骤

操作

1

使用螺丝刀,将锁定螺钉顺时针方向转动 10 至 15 度,然后将螺丝刀保持在该位置。

2

在螺丝刀仍保持在该位置的情况下,打开门,然后释放锁定螺钉。

如要关闭门,则使用螺丝刀将锁定螺钉顺时针方向转动 10 至 15 度。在螺丝刀保持在该位置的情况下,关闭门,然后释放锁定螺钉。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?