DOCA0096ZH-03

接地漏电断路器:热磁保护和接地漏电保护

简介

接地漏电断路器具有以下保护功能:

  • 以可调的吸合电流 Ir 和不可调的时间延迟 tr 实现长延时过载保护。

  • 以可调的吸合电流 Isd 和不可调的时间延迟 tsd 实现短延时短路保护。

  • 以固定的吸合电流 Ii 实现瞬时短路保护。

  • 针对过载和短路的中性线保护。

  • 以可调的吸合电流 IΔn 和可调的时间延迟 Δt 实现针对低密度剩余电流的接地漏电保护。

下图显示脱扣曲线:

脱扣单元描述

调节旋钮和指示灯位于脱扣单元正面,或者在打开保护盖后可暴露。

A 长延时保护吸合电流设置 (Ir)

B 接地漏电保护吸合电流设置 (IΔn)

C 接地漏电保护时间延迟设置 (Δt)

D 附件盖铅封

E 在绝缘测试期间,切换以隔离设备

F 脱扣曲线和瞬时吸合电流 (Ii)

G 短延时保护吸合电流设置 (Isd)

H 测试端口

I LED 指示灯

J 中性线保护设置(仅 4P 设备)

LED 指示灯

脱扣单元正面的 LED 指示灯指示设备运行状态。

LED 指示灯

描述

绿色 READY LED

电子脱扣单元的标准保护功能正在工作时缓慢闪烁。

橙色过载预警 LED

当 I > 90% Ir 时常亮。

红色过载报警 LED

当 I > 105% Ir 时常亮

设置长延时保护

长延时保护吸合电流 Ir 使用调节旋钮设置。

根据 IEC/EN 60947-2,长延时保护脱扣范围为 1.05–1.20 Ir。

额定 In (A)

Ir (A) 的预设值取决于额定 In 和旋钮位置

25

10

11

12

14

16

18

20

22

25

50

20

22

25

28

32

36

40

45

50

100

40

45

50

56

63

70

80

90

100

160

63

70

80

90

100

115

130

145

160

长延时保护的时间延迟 tr 无法调节。

下表显示根据过载电流(Ir 的倍数)的长延时保护时间延迟 tr 值(秒)。

1.5 Ir

6 Ir

7.2 Ir

tr = 200 秒

tr = 8 秒

tr = 5 秒

精确度范围 -20%/+0%

热记忆

脱扣单元包含热存储器功能,确保即使在脱扣后,导线依然能够冷却。脱扣前后的冷却持续时间为 20 分钟。

设置短延时保护

短延时保护吸合电流 Isd 使用调节旋钮设置。

设置值以 Ir 的倍数为单位。

步骤

操作

1

首先设置长延时保护:设置吸合电流为 Ir

2

Isd 调节旋钮转到所需的值。

Isd 值的可调范围为 1.5 Ir 至 10 Ir

3

Isd = Isd 设置 x Ir

精确度范围为 +/-15%

短延时保护的时间延迟 tsd 无法调节:

  • 非脱扣时间:20 毫秒

  • 最长分断时间:80 毫秒

短延时保护设置示例

在额定电流 (In) 为 160 A 的接地漏电断路器上,将短延时保护吸合电流 Isd 设置为 500 A(见下图)。

步骤

操作

1

长延时保护的设置吸合电流 Ir 等于 100 A。

2

设置计算:

Isd/Ir = 500/100 = 5

Isd 调节旋钮转到设置位置 5

3

Isd 设置为 5 x 100 A (= 500 A)。

设置瞬时保护

瞬时保护的吸合电流 Ii 和时间延迟无法调节。

下表显示根据额定值 In 的瞬时保护的吸合电流 Ii 值(安培)和时间延迟值(毫秒):

额定 In (A)

25

50

100

160

吸合电流 Ii (A)

375

750

1500

2000

非脱扣时间(毫秒)

10

10

10

5

吸合电流精确度范围为 +/-15%

I > 1.5 Ii 时的最大分断时间为 50 毫秒

设置中性线保护(仅 4P 版本)

中性线保护旋钮为中心线长延时和短延时保护吸合电流提供了两个或三个值的选择。

注: 如要使用中性线选择旋钮,请拧下正面的两颗螺钉,打开 ELCB 附件盖。

下表显示根据旋钮位置的中性线长延时保护的吸合电流值(Ir 的倍数)和中性线短延时保护的吸合电流值(Isd 的倍数):

额定 In (A)

旋钮

设置

长延时设置值

短延时设置值

25-50

OFF (4P 3D)

100% (4P 4D)

Ir

Isd

100-160

OFF (4P 3D)

50% (4P 3D + N/2)

Ir/2

Isd/2

100% (4P 4D)

Ir

Isd

中性线长延时保护和短延时保护的时间延迟与相线相同。

接地漏电保护工作原理

接地漏电保护具有定时曲线。接地漏电保护阈值 IΔn 设定接地漏电电流的水平,在此接地漏电电流水平下,当达到接地漏电保护时间延迟 Δt 时,断路器脱扣。

设置接地漏电保护

接地漏电保护 ΙΔn 使用一个调节旋钮设置。

下表显示根据标准 IEC/EN 60947-2 附录 B 中定义的类型的接地漏电保护的吸合电流 IΔn 值:

接地漏电类型

吸合电流 IΔn

A(1)

30 mA

100 mA

300 mA

500 mA

1 A

AC(2)

30 mA

100 mA

300 mA

500 mA

1 A

3 A

5 A

(1) 剩余电流断路器针对 AC 类型提供额外的保护,这些断路器对 AC 电流和脉动 DC 电流敏感。对于正弦交变剩余电流和脉动 DC 剩余电流,无论是突然施加的还是缓慢形成的,都能确保脱扣。

(2) 剩余电流断路器对 AC 电流敏感,适合大多数家用和商用应用场合。对于正弦交变电流,无论是突然施加的还是缓慢形成的,都能确保脱扣。

设置接地漏电保护时间延迟

接地漏电保护的时间延迟使用一个调节旋钮设置。

当 IΔn 设置为 30 mA 时,时间延迟的值固定为 Δt = 0 s(瞬时脱扣)。

当 IΔn 的设置值高于 30 mA 时,时间延迟 Δt 可调节为以下值:

  • 0 毫秒

  • 60 ms

  • 150 ms

  • 500 毫秒

  • 1 秒

测试接地漏电保护

必须使用测试按钮 (T) 定期测试接地漏电保护。按下测试按钮后,即可模拟通过环形线圈的真实漏电电流,然后设备脱扣。

小心
意外脱扣危险
只有具备相应资质的电气人员才能执行断路器测试。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

测试接地漏电保护功能时,采取预防措施以避免:

  • 操作中断

  • 激活不正确的报警

  • 触发不期望的操作

按照以下步骤测试接地漏电断路器的接地漏电保护(例如,使用拨动手柄)。

步骤

操作

1

对接地漏电断路器通电:200 Vac ≤ VL-L ≤ 440 Vac。

2

将拨动手柄从 O (OFF) 位置推到 I (ON) 位置。

断路器合闸。

3

按下测试按钮 T:接地漏电断路器脱扣且接地漏电脱扣指示灯亮起。

注: 如果接地漏电断路器未脱扣,则:
  1. 确认接地漏电断路器已通电(参见步骤 1)。

  2. 如果接地漏电断路器未正常通电且未脱扣,则将其更换。

4

将拨动手柄从 (Trip) 位置推到 O (OFF) 位置。

接地漏电脱扣指示灯:

  • 如果接地漏电断路器上游已通电,则亮起。

  • 如果接地漏电断路器下游已通电,则熄灭。

5

将拨动手柄从 O (OFF) 位置推到 I (ON) 位置。

接地漏电脱扣指示灯熄灭(接地漏电断路器上游已通电)。

断路器合闸。

注: 定期测试接地漏电保护功能。Schneider Electric 建议按照以下频率执行测试:
  • 每三个月(如果当地没有相关规定)。

  • 每月一次(如果设备在腐蚀性、多尘或恶劣环境中运行)。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.