990-91274H-006

Procedimiento de instalación

NOTA: La distancia entre el banco de baterías y el SAI no debe superar los 200 m. Póngase en contacto con Schneider Electric si desea realizar una instalación con una distancia superior.
  1. Siga uno de estos procedimientos:
  2. Conexión de los cables de alimentación.
  3. Instalación final.
Para el desmantelamiento o el traslado del armario de baterías clásicas una vez finalizada la instalación, consulte Desmantelamiento o traslado del armario de baterías clásicas a una nueva ubicación.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.