990-5997E-006

Especificaciones del par de apriete

Tamaño del perno Par de apriete
M8 20 Nm
M10 30 Nm
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.