990-5997E-006

Procedimiento de instalación

NOTA: Las ilustraciones de este manual muestran una instalación de un armario de baterías vacío de 700 mm. El kit de disyuntor de batería también se puede instalar en un armario de baterías vacío de 1100 mm o bien en una caja metálica con conexión a tierra.
  1. Monte el kit de disyuntor de batería. Siga uno de estos procedimientos:
  2. Conexión de los cables de señalización.
  3. Conexión de los cables de alimentación.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.