990-5997E-006

Conexión de los cables de señalización

NOTA: Pase los cables de señalización por separado de los cables de alimentación.
NOTA: En las ilustraciones de este procedimiento, se muestra un sistema con entrada de cables por la parte inferior. El procedimiento es el mismo para los sistemas con entrada de cables por la parte superior.
  1. Instale el sensor de temperatura suministrado con el SAI.
    ADVERTENCIA
    Peligro de incendio
    Coloque el sensor de temperatura como se describe para garantizar que las mediciones de temperatura sean correctas.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

    Vista frontal del armario de baterías vacío

  2. Pase los cables del sensor de temperatura de las baterías por la parte superior o inferior del armario de baterías vacío hasta los terminales de contacto seco BAT_T para el Easy UPS 3M y J12 para el UPS 3L.
  3. Pase los cables de señalización por la parte superior o inferior del armario de baterías vacío hasta el disyuntor de batería.
  4. Retire la cubierta del disyuntor de batería.
  5. Conecte los cables de señalización siguiendo uno de los diagramas a continuación para el Easy UPS 3M:

    Cables de señalización en instalaciones con un disyuntor de batería

    Cables de señalización en instalaciones con dos disyuntores de batería

    1. Conecte los cables de señalización del conmutador auxiliar de uno o más disyuntores de batería y uno o más fusibles a J5–1 y J5–2 en el SAI.
    2. Conecte los cables de señalización de la bobina de desconexión de subtensión de los disyuntores de batería a J6–1 y J6–4 en el SAI.
  6. Conecte los cables de señalización siguiendo el diagrama a continuación para el Easy UPS 3L.
    1. Conecte los cables de señalización del conmutador auxiliar de los disyuntores de batería y uno o más fusibles a J4-3 y J4-4, J5-1 y J5-2, y J5-3 y J5-4 en el SAI.
    2. Conecte los cables de señalización de la bobina de desconexión de subtensión de los disyuntores de batería a J3-1 y J3-2, J3-3 y J3-4, y J4-1 y J4-2 en el SAI.
  7. Sujete los cables de señalización en el protector de cables con las bridas de sujeción suministradas.
  8. Vuelva a colocar la cubierta en el disyuntor de batería.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.