990-5996D-017

Collegamento dei cavi di segnale

  1. Allentare le viti dei coperchi interni, quindi sollevarli ed estrarli dalla scatola interruttori delle batterie.

    E3MBBB60K80H

    E3MBBB100K200H

  2. Far passare i cavi di segnale nella parte inferiore dalla scatola interruttori delle batterie. Per E3MBBB60K80H è anche possibile far passare i cavi di segnale attraverso la parte superiore.
  3. Rimuovere la copertura dall'interruttore delle batterie.
  4. Collegare i cavi di segnale attenendosi a uno dei diagrammi riportati di seguito per Easy UPS 3M:

    Cavi di segnale in installazioni con una scatola interruttori delle batterie

    Cavi di segnale in installazioni con due scatole interruttori delle batterie

    1. Collegare i cavi di segnale dell'interruttore ausiliario dall'interruttore/dagli interruttori delle batterie e dal fusibile/dai fusibili a J5–1 e J5–2 nell'UPS.
    2. Collegare i cavi di segnale della bobina di minima tensione per lo sgancio dall'interruttore/dagli interruttori delle batterie a J6-1 e J6-4 nell'UPS.
  5. Collegare i cavi di segnale secondo lo schema seguente per Easy UPS 3L.
    1. Collegare i cavi di segnale dell'interruttore AUX dagli interruttori e dai fusibili della batteria a J4-3 e J4-4, J5-1 e J5-2 e J5-3 e J5-4 nell'UPS.
    2. Collegare i cavi di segnale della bobina di minima tensione per lo sgancio dall'interruttore/dagli interruttori delle batterie a J3-1 e J3-2, J3-3 e J3-4 e J4-1 e J4-2 nell'UPS.
  6. Fissare i cavi di segnale al serracavo con fascette adeguate (fornite).
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.