990-5996D-037

连接信号线

  1. 松开内盖板上的螺钉,将内盖板从电池断路器箱内上提并取出。

    E3MBBB60K80H

    E3MBBB100K200H

  2. 将信号线从电池断路器箱底部接入。对于 E3MBBB60K80H,信号线也可以从顶部接入。
  3. 拆下电池断路器的盖板。
  4. 根据以下线路图连接 Easy UPS 3M 的信号线:

    含一个电池断路器箱的信号线连接

    含两个电池断路器箱的信号线连接

    1. 将辅助开关信号线从电池断路器和保险丝连接至 UPS 中的 J5-1 和 J5-2 上。
    2. 将欠压跳闸线圈信号线从电池断路器连接至 UPS 中的 J6-1 和 J6-4 上。
  5. 根据以下线路图连接 Galaxy 3L 的信号线:
    1. 将辅助开关信号线从电池断路器和保险丝连接至 UPS 中的 J4-3 和 J4-4、J5-1 和 J5-2、 J5-3 和 J5-4 上。
    2. 将欠压跳闸线圈信号线从电池断路器连接至 UPS 中的 J3-1 和 J3-2、J3-3 和 J3-4、J4-1 和 J4-2 上。
  6. 使用随附的信号线扎带将信号线固定到线缆扣上。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.