990-6287A-028

Настройка входных контактов и выходных реле

  1. На главном экране дисплея выберите Настройки > Расширен. настройки > Контакты и реле.
  2. Выберите Включить или Отключить для следующих функций:
    • Обр. питание входн. сети

    • Размыкание бат. автомата

    • Обр. питание на байпасе

    • Состояние внешнего MBB

  3. Нажмите стрелку вниз и установите функцию для каждого из настраиваемых выходных реле. Обратите внимание, что для выходных реле имеются два экрана. Выберите между:
    • Отключить

    • Общий сигнал тревоги

    • Штатный режим работы

    • От батареи

    • Статический байпас

    • Сервисный байпас

    • Перегрузка на выходе

    • Зарядка


    • Вентилятор неисправен

    • Батарея неисправна

    • Батарея отключена

    • Низкое напр. бат.

    • Вход вне допуска

    • Байпас вне допуска

    • EPO включено

  4. Нажмите стрелку вниз и установите функцию для каждого из настраиваемых выходных реле. Обратите внимание, что для входных контактов имеются два экрана. Выберите между:
    • Отключить

    • ИНВ ВКЛ

    • ИНВ ВЫКЛ

    • Батарея неисправна

    • ГУ включена

    • Польз. сигн. трев. 3

    • Польз. сигн. трев. 4

    • Отключить ECO

    • Принуд. ИНВ ВЫКЛ

    • Принуд. ВЫКЛ. зарядн. устройства

  5. Нажмите Сохранить настройки.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.