990-6287A-028

Перевод отдельного ИБП из режима статического байпаса в обычный режим

Примечание: Как правило, ИБП автоматически переходит из режима статического байпаса в нормальный режим. Данную процедуру можно применять для ручного перехода в обычный режим, если частота или напряжение байпаса превышает установленные пределы.
  1. На главном экране дисплея выберите Управление > Инвертор ВКЛ/ВЫКЛ. > ВКЛ. одиночный ИНВ.

    Светодиоды в пользовательском интерфейсе будут выглядеть следующим образом:

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.