990-6287A-028

Рабочие режимы

Нормальный режим

ИБП подает питание к подключенной нагрузке от электросети. ИБП преобразует электроэнергию от электросети в напряжение с заданными параметрами для подключенной нагрузки и одновременно заряжает батарею (непрерывный заряд или ускоренная зарядка).

Состояние светодиодов

Поток мощности

Режим работы от батареи

Если происходит сбой питания от электросети, ИБП переходит в режим работы от батареи. ИБП подает напряжение к нагрузке от подключенных батарей в течение ограниченного времени. Когда питание от электросети будет восстановлено, ИБП вернется в нормальный режим работы.

Состояние светодиодов

Поток мощности

Режим статического байпаса

ИБП обеспечивает питание нагрузки от байпасного ввода. Если условия нормального режима или режима работы от батареи не выполнены, нагрузка будет переведена с инвертора на источник байпаса без перерыва в подаче питания на нагрузку.

Состояние светодиодов

Поток мощности

Режим сервисного байпаса

В режиме сервисного байпаса питание подается на нагрузку через выключатель сервисного байпаса (MBB). Резервное питание от батарей недоступно в режиме сервисного байпаса.

Состояние светодиодов

Поток мощности

Режим ECO

В режиме ECO ИБП настроен для использования статического байпаса в качестве приоритетного режима при соблюдении определенных условий. В режиме ECO инвертор находится в режиме ожидания, и в случае перебоя в питании ИБП переходит в режим работы от батарей, а нагрузка питается от инвертора.

Состояние светодиодов

Поток мощности

Режим преобразователя частоты

В режиме преобразователя частоты ИБП обеспечивает стабильную выходную частоту (50 или 60 Гц) и переключатель статического байпаса недоступен.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Опасность повреждения оборудования или сброса нагрузки
В режиме преобразования частоты ИБП не может работать в режиме статического или сервисного байпаса. Перед переводом ИБП в режим преобразователя частоты необходимо обратиться к сертифицированному партнеру Schneider Electric, чтобы убедиться, что:
  • входной автомат электронного байпаса SSIB и автомат сервисного байпаса MBB находятся в положении ВЫКЛ. (разомкнут) (Schneider Electric настоятельно рекомендует заблокировать их навесным замком, который можно приобрести в Schneider Electric)
  • к клеммам байпаса не подключены кабели
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
УВЕДОМЛЕНИЕ
опасность сброса нагрузки
Если выходной автомат UOB будет разомкнут при работе ИБП в режиме преобразователя частоты, то нагрузка обесточится.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.

Состояние светодиодов

Поток мощности

Режим автозапуска

Опасно
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Всегда выполняйте правильную блокировку/установку предупредительных табличек перед работой на ИБП. ИБП с включенным автоматическим запуском будет автоматически перезапущен при восстановлении питания.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.

Когда автозапуск включен, ИБП автоматически перезапускает инвертор и байпас после восстановления питания. Автозапуск включен по умолчанию.

Примечание: Если автозапуск отключен, инвертор и байпас не перезапустятся автоматически после восстановления питания.

Режим LBS (дополнительно)

Когда включен режим LBS, выход двух независимых систем ИБП (одиночная или параллельная система) будет синхронизирован. Для этого требуется установка кабелей синхронизации между двумя системами ИБП. Синхронизация выхода не поддерживается, когда обе системы ИБП находятся в режиме статического или сервисного байпаса.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.